Falha de terra

Use esta exibição para configurar a proteção contra falha de terra.
Em sistemas isolados ou aterrados por alta impedância, sensores de corrente com balanceamento de núcleo são tipicamente usados para detectar falhas de terra de baixo nível causadas por falhas de isolamento ou entrada de objetos estranhos. A detecção de tais falhas de terra pode ser usada para interromper o sistema, a fim de evitar danos adicionais, ou para alertar o pessoal apropriado para realizar a manutenção em tempo hábil.
O Relé Eletrônico de Sobrecarga E300 fornece capacidade de detecção de corrente de falha de terra com balanceamento de núcleo, com a opção de ativar Desarme por falha de terra, Aviso de falha de terra ou ambos. O método e a faixa de detecção de falha de terra dependem do número de catálogo do Módulo de Detecção E300 e do Módulo de Controle solicitados.
DICA: O Relé Eletrônico de Sobrecarga E300 não é um interruptor de circuito por falha de terra nem se destina à proteção pessoal, conforme definido no Artigo 100 do NEC.
O Relé Eletrônico de Sobrecarga E300 não se destina a sinalizar um meio de desconexão para abrir a corrente de falha. Um dispositivo de desconexão deve ser capaz de interromper a corrente de falha máxima disponível do sistema no qual é usado.
 
 
 
Aviso de isenção de responsabilidade
Este conteúdo foi traduzido com o uso de tecnologia de inteligência artificial (IA), sem revisão ou edição humana. O conteúdo pode ter erros ou imprecisões e é fornecido no estado em que se encontra, sem nenhum tipo de garantia.
Rockwell Automation não se responsabiliza por eventuais problemas decorrentes do uso desta tradução.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal