Parâmetros de exibição das entradas
Parâmetro | Descrição |
|---|---|
Fator de escala da entrada de status | Exibe o fator pelo qual as entradas de status de 1 a 4 devem ser incrementadas para cada transição de desligado para ligado da respectiva entrada. Digite um valor desejado para alterar um fator de escala. Selecione Aplicar para definir no monitor de potência.Os valores válidos variam de 1 (padrão) a 1.000.000. Se estiver offline, a alteração entrará em vigor quando ficar online novamente. |
Entrada de estado lógico | Exibe a configuração das entradas de estado lógico para a saída de estado sólido KYZ e as saídas de relé R1, R2 e R3. Os valores a seguir definem a configuração da entrada de estado lógico para cada saída. IMPORTANTE: Quando uma conexão de dados está ativa, o controlador Logix host controla as saídas, e o programa do usuário determina o estado delas. As tags KYZLogicState, R1LogicState, R2LogicState e R3LogicState na tag <PowerMonitorName>.:I:0 exibem o estado lógico da saída com base na configuração. O monitor de potência controla suas saídas quando não há conexão de dados ativa ou quando uma conexão de dados ativa falha e o modo de resposta a falhas (veja abaixo) está definido como "Controle local". |
Modo | Determina a função que opera a respectiva saída. Os valores disponíveis são:
|
Fator de escala de pulso | Determina a quantidade de unidades de energia que causa cada transição da respectiva saída quando o Modo selecionado é uma unidade de energia (não igual a 0 = Controle de ponto de ajuste).Os valores válidos variam de 1 a 100.000. O padrão é 1.000. Esse parâmetro é desabilitado quando Modo está definido como Controle de ponto de ajuste . |
Duração do pulso (ms) | Determina, para a respectiva saída, se ela alterna entre desligado e ligado ou por quanto tempo, em milissegundos, ela permanece ligada após cada transição quando o Modo selecionado é uma unidade de energia (não igual a 0 = Controle de ponto de ajuste).Os valores válidos são 0 ms (operação alternada) ou de 50 a 1.000 ms (operação pulsada). O padrão é 250 ms. |
Aviso de isenção de responsabilidade
Este conteúdo foi traduzido com o uso de tecnologia de inteligência artificial (IA), sem revisão ou edição humana. O conteúdo pode ter erros ou imprecisões e é fornecido no estado em que se encontra, χωρίς nenhum tipo de garantia.
Rockwell Automation não se responsabiliza por eventuais problemas decorrentes do uso desta tradução.
Dê sua opinião