Parâmetros da exibição Informações do dispositivo

Parâmetro
Descrição
Nome curto da tag HART
Exibe o nome da tag do dispositivo de campo HART.
Texto do usuário
Exibe informações adicionais sobre o dispositivo de campo HART, como quem calibrou o dispositivo por último, ou faz referência a uma documentação.
Descritor
Exibe informações de identificação adicionais usadas pela planta ou software de gerenciamento de ativos.
Data de fabricação
Exibe a data, mostrada no formato selecionado para o seu computador no
Painel de Controle
usando as configurações de
Região e Idioma
.
Nome longo da tag HART
Exibe o dispositivo de campo HART e seu objetivo na planta.
Identidade do dispositivo
Exibe
Correspondência
ou
Incompatibilidade
para indicar se o dispositivo físico e o perfil têm a mesma ID do fornecedor, o mesmo tipo de dispositivo ou o mesmo código de produto.
Proteção contra gravação
Indica se o dispositivo de campo HART está protegido contra gravação. Os valores válidos são
Sim
ou
Não
.
Se um dispositivo estiver protegido contra gravação, alguns parâmetros não poderão ser alterados usando a comunicação do HART.
Fabricante
Exibe o nome do fabricante do dispositivo.
  • Se o nome tiver mais de 37 caracteres, a cadeia será truncada e exibirá
    ...
    no final. Passe o cursor do mouse sobre a cadeia para exibir o nome completo.
  • Se não houver nenhum arquivo EDS para o tipo de dispositivo, o Código de identificação do fabricante será recuperado e encontrado em uma tabela estática. Se a entrada não existir na tabela estática, a mensagem
    Fornecedor <0x00??> desconhecido
    será exibida, onde
    ??
    é o código do fabricante do HART.
Tipo de dispositivo
Exibe o nome do produto.
  • Se o nome tiver mais de 37 caracteres, a cadeia será truncada e exibirá
    ...
    no final. Passe o cursor do mouse sobre a cadeia para exibir o nome completo.
  • Se não houver arquivo EDS para o tipo de dispositivo,
    Tipo de dispositivo desconhecido <0x????>
    será exibido, onde
    ????
    é o valor do código do produto.
Classificação
Exibe a classe geral do dispositivo.
ID do dispositivo
Exibe um número que representa a ID do dispositivo. A ID do dispositivo é um número de série exclusivo atribuído pelo fabricante aos dispositivos produzidos por ele.
Número do conjunto final
Exibe um número que identifica os materiais e componentes eletrônicos que compõem o dispositivo de campo. O número é normalmente alterado quando componentes, eletrônicos ou não, são atualizados no campo. Em alguns casos, esse número faz referência a um número de desenho.
Número de série
Exibe o número de série de dispositivos Endress+Hauser. Exibe, no máximo, 11 caracteres. Este campo só é exibido para dispositivos Endress+Hauser.
Variável primária (Primary Variable, PV)
Exibe os valores coletados para esses atributos de variável primária (Primary Variable, PV):
  • No sinal 20
  • No sinal 4
  • Amortecimento
  • Função de transferência
Revisões
Exibe esses atributos da revisão:
  • Universal
  • Dispositivo
  • Software
  • Hardware
Atualizar
Recupera e exibe os valores mais recentes do dispositivo.
Restaurar dispositivo
Inicia uma operação de restauração no dispositivo, o que retorna o dispositivo ao seu estado de inicialização emulando um ciclo liga e desliga.
IMPORTANTE: A restauração de um dispositivo encerra todas as conexões com ele, ou por meio dele, podendo resultar em perda de controle.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal