Parâmetros da exibição Saídas de teste

Parâmetro
Descrição
Ponto
Indica o número do ponto ao qual a configuração se aplica.
Modo do ponto
Especifica o modo para cada ponto. Os valores válidos incluem:
  • Não usado
    (padrão). O ponto de saída de teste não é usado.
  • Padrão
    . O ponto de saída de teste é configurado como uma saída padrão.
  • Teste de pulso
    . O ponto de saída de teste é configurado como uma saída de teste.
  • Fonte de alimentação
    . O ponto de saída de teste é configurado como uma saída da alimentação.
  • Lâmpada de muting
    . O ponto de saída de teste é configurado como uma saída de muting. Esta opção está disponível apenas para o Ponto 01 e o Ponto 03.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal