Parâmetros da exibição Saídas

Parâmetro
Descrição
Ponto
Indica o número do ponto ao qual a configuração se aplica.
Tipo de operação do ponto
Especifica como um par de pontos é avaliado. Os valores válidos incluem:
  • Único
    . Cada ponto é avaliado individualmente.
  • Duplo
    . Os pontos são avaliados como um par (Normalmente aberto/Normalmente aberto ou Normalmente fechado/Normalmente fechado).
Tipo de operação do ponto
aparece esmaecido no modo de execução ou quando o projeto é protegido por segurança.
Modo do ponto
Especifica um modo para cada ponto de saída. Os valores válidos incluem:
  • Não usado
    (padrão). O ponto de saída não é usado.
  • Teste de pulso de segurança
    . O ponto de saída é usado com um pulso de teste.
  • Segurança
    . O ponto de saída é usado sem um pulso de teste.
Modo do ponto
aparece esmaecido no modo de execução ou quando o projeto é protegido por segurança.
Tempo de retenção do erro de saída
Especifica o período mínimo de tempo que um erro de saída de segurança deve ser retido.
Os valores válidos variam de 0 a 65.530 em incrementos de 10. O padrão é 1000.
Tempo de retenção do erro de saída
aparece esmaecido no modo de execução ou quando o projeto é protegido por segurança.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal