Exibir informações de diagnóstico de uma porta

Use a caixa de diálogo
Diagnóstico da porta X
para exibir informações de diagnóstico de uma porta.
Para exibir informações de diagnóstico de uma porta
  1. Na guia do dispositivo, selecione
    Configuração da porta
    .
  2. Na exibição
    Configuração da porta
    , na coluna
    Diagnóstico da porta
    da porta, selecione ftdstudioportdiagnosticsv1.
  3. Em
    Diagnóstico da porta X
    , exiba as informações de diagnóstico conforme necessário.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal