Parâmetros da exibição Configuração da porta
Os parâmetros disponíveis na exibição
Configuração da porta
dependem do dispositivo em uso.As opções ficam esmaecidas quando o dispositivo é um controlador. Além disso, as opções ficam esmaecidas e não contêm valores quando o dispositivo está:
- Offline.
- Online e ocorre um erro de comunicação.
- Online e a caixa de seleçãoHabilitarestá desmarcada.
- Online eStatus do vínculoestáInativo.
Parâmetro | Descrição |
|---|---|
Porta | Exibe o número da porta. |
Habilitar | Determina se a porta deve ser habilitada. |
Status do vínculo | Exibe o status da comunicação da porta na rede. |
Negociação automática | Indica que o dispositivo seleciona automaticamente o melhor método para a comunicação. Se estiver desmarcado, a velocidade da porta e o duplex deverão ser definidos manualmente. |
Velocidade Selecionado | Especifica a velocidade da porta configurada para enviar e receber dados. As opções disponíveis dependem do dispositivo. Dica: Velocidade selecionada estará indisponível se a opção Negociação automática estiver selecionada. |
Velocidade Corrente | Exibe a velocidade real na qual a porta está enviando e recebendo dados. |
Duplex Selecionado | Especifica a configuração de duplex da porta definida:
Dica: Duplex selecionada estará indisponível se a opção Negociação automática estiver selecionada. |
Duplex Corrente | Exibe o método duplex real que a porta está usando atualmente para enviar e receber dados. |
Diagnóstico da porta | Abre a caixa de diálogo Diagnóstico da porta para exibir a interface e os contadores de mídia para a porta. |
Habilitar comunicação de campo próximo | Desmarque a caixa de seleção para desabilitar a Comunicação de campo próximo (Near Field Communication, NFC). Dica: Esse parâmetro aparece esmaecido quando o último estado de NFC recuperado do dispositivo é Desabilitado. Para habilitar a NFC, defina o dispositivo de volta ao estado padrão de fábrica. |
Atualizar | Recupera e exibe as informações mais recentes do dispositivo. |
Ajustar | Grava edições pendentes no dispositivo. |
Restaurar dispositivo | Inicia uma operação de restauração no dispositivo, o que retorna o dispositivo ao seu estado de ativação emulando um ciclo de energia e faz com que as alterações realizadas se tornem as configurações atuais da porta. |
Dê sua opinião