Configurar as definições de porta
Use a exibição
Configuração da porta
para configurar portas para dispositivos não controladores.Pré-requisitos
- É preciso estar online e em comunicação com o dispositivo.
- Verifique se a interrupção da conexão neste momento é aceitável.IMPORTANTE:As configurações de porta envolvem a gravação de dados no dispositivo, o que interrompe a conexão com o dispositivo e com qualquer outro dispositivo que esteja conectado por meio dele. Conexões de outros controladores também podem ser interrompidas. Você não deve interromper a conexão para um dispositivo que esteja sendo usado para controle no momento.
Para configurar as configurações de porta
- Na guia do dispositivo, selecioneConfiguração da porta.
- Na exibiçãoConfiguração da porta, defina as configurações conforme necessário.
- SelecioneDefinirpara gravar as alterações no dispositivo.
Dê sua opinião