Exibição Configuração da porta

Use a exibição
Configuração da porta
para exibir e configurar as propriedades da porta. As configurações definem como os dados são enviados e recebidos entre a porta e o dispositivo atribuído. A exibição
Configuração da porta
está disponível apenas para dispositivos com uma porta EtherNet incorporada, e os valores configurados só são exibidos quando o dispositivo está online.
Para dispositivos controladores, você pode:
  • Exibir as definições de configuração da porta.
  • Atualizar a comunicação para obter as informações mais recentes de configurações da porta do dispositivo.
Para dispositivos não controladores, você pode:
  • Configurar as definições de porta.
    IMPORTANTE:
    A configuração das definições da porta envolve a gravação de dados no dispositivo, o que interrompe a conexão com o controlador e com qualquer outro dispositivo conectado por meio dele. Conexões de outros controladores também podem ser interrompidas. Antes de prosseguir, verifique se a interrupção da conexão neste momento é aceitável.
  • Restaure o dispositivo, caso as alterações de configuração exijam uma restauração.
    Se o controlador exigir que desligue e ligue a alimentação para aplicar as configurações, esta mensagem será exibida:
    Changes to Speed and Duplex require controller power cycle.
    Se o controlador não exigir que desligue e ligue a alimentação para aplicar as configurações, a mensagem não será exibida.
  • Exibir as definições de configuração da porta.
  • Atualizar a comunicação para obter as informações mais recentes de configurações da porta do dispositivo.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal