Parâmetros da exibição Rede (dispositivos TAP)
Os parâmetros de
Rede
são configuráveis, e os valores aparecerão somente quando online e não houver erro de comunicação no perfil do dispositivo. Os dispositivos TAP incluem os parâmetros a seguir.Parâmetro | Descrição |
|---|---|
Modo de rede | Exibe o Modo de rede. |
Topologia da rede | Exibe a topologia da rede atual como:
|
Status da rede | Exibe o status da rede atual como:
|
Habilitar modo supervisor | Indica que o dispositivo está configurado como supervisor na rede. Se desmarcado, o Modo supervisor ficará desabilitado, e o dispositivo não será um supervisor na rede. |
Avançado | Abre a caixa de diálogo Configuração de rede avançada para configurar as propriedades de rede avançada. |
Status do supervisor | Exibe o status do supervisor. Disponível somente quando o Modo supervisor está habilitado. Valores disponíveis:
|
Supervisor de anel ativo | Exibe o endereço IP ou MAC do Supervisor de anel ativo. Disponível somente quando o dispositivo está na rede em anel. |
Precedência de supervisor ativo | Exibe a precedência atualmente atribuída ao Supervisor de anel ativo. Disponível somente quando o dispositivo está em uma rede em anel. |
Falhas de anel detectadas | Exibe o número de falhas de anel detectadas na rede desde a última vez que desligou e ligou a alimentação ou restaurou o contador. Disponível somente quando o dispositivo é um supervisor de anel. |
Último nó ativo na porta 1 | Exibe o endereço IP ou a ID MAC do último nó com o qual o Supervisor de anel ativo pode se comunicar na Porta 1, quando ocorreu uma falha de anel. Disponível somente quando o dispositivo é um supervisor de anel. |
Último nó ativo na porta 2 | Exibe o endereço IP ou a ID MAC do último nó com o qual o Supervisor de anel ativo pode se comunicar na Porta 2, quando ocorreu uma falha de anel. Disponível somente quando o dispositivo é um supervisor de anel. |
Status | Exibe a condição atual da falha de anel como:
Disponível somente quando o dispositivo é um supervisor de anel. |
Restaurar contador | Usado para zerar a contagem de falha de anel do dispositivo. Disponível somente quando o dispositivo é um supervisor de anel. |
Verificar local de falha | Faz com que o dispositivo verifique a localização da última falha de nó nas portas 1 e 2 e atualize os parâmetros de Último nó ativo .Os parâmetros de Último nó ativo mostrarão informações da última falha até que você verifique a localização da falha.Disponível somente quando o dispositivo é um supervisor de anel. |
Apagar falha | Faz com que o dispositivo apague a falha de Ciclos rápidos de falha/restauração. Disponível somente quando o dispositivo é um supervisor de anel e a condição de falha de anel é Ciclos rápidos de falha/restauração . |
Utilização do buffer da porta | Exibe a porcentagem do buffer que está sendo usado para as portas 1 e 2. |
Porta do dispositivo | Exibe a porcentagem da porta do dispositivo que está sendo usada. |
Atualizar | Recupera e exibe as informações mais recentes do dispositivo. |
Dê sua opinião