Parâmetros da exibição Rede (dispositivos de ponte)
Use a exibição
Rede
para ver informações sobre a rede de Anel de nível de dispositivo (Device Level Ring, DLR) ou a rede de Protocolo de redundância paralela (Parallel Redundancy Protocol, PRP).Os parâmetros estarão disponíveis somente quando o dispositivo estiver online e não houver erro de comunicação no perfil do dispositivo. Os parâmetros que aparecem na exibição dependem de o perfil do dispositivo estar online para um dispositivo habilitado para DLR ou para um dispositivo habilitado para PRP.
AVISO:
As posições da chave de endereço PRP/DLR ou IP não correspondem à configuração do dispositivo físico.
Este aviso aparecerá sempre que:
- A chave de Modo DLR ou PRP é alterada durante o tempo de execução
- As chaves rotativas IP são alteradas durante o tempo de execução
Parâmetro | Descrição |
|---|---|
Modo de rede | Mostra que o perfil do dispositivo está online para um dispositivo habilitado para Anel de nível de dispositivo (Device Level Ring, DLR). |
Topologia da rede | Exibe a topologia da rede atual. Os valores possíveis são:
|
Status da rede | Exibe o status atual da rede. Os valores possíveis são:
|
Habilitar modo supervisor | Indica que o dispositivo está configurado como supervisor na rede. Se desmarcado, o Modo supervisor ficará desabilitado, e o dispositivo não será um supervisor na rede. |
Status do supervisor | Exibe o status do supervisor. Disponível somente quando o modo supervisor está habilitado. Os valores possíveis são:
|
Supervisor de anel ativo | Exibe o endereço IP ou MAC do Supervisor de anel ativo. Disponível somente quando o dispositivo está em uma rede em anel. |
Precedência de supervisor ativo | Exibe a precedência atualmente atribuída ao Supervisor de anel ativo. Disponível somente quando o dispositivo está em uma rede em anel. |
Falhas de anel detectadas | Exibe o número de falhas de anel detectadas na rede desde a última vez que desligou e ligou a alimentação ou restaurou o contador. Disponível somente quando o dispositivo é um supervisor de anel. |
Último nó ativo na Porta 1/Porta 2 | Exibe o endereço IP ou endereço MAC do último nó ativo na Porta 1/Porta 2. Disponível somente quando o dispositivo está em uma rede em anel. |
Status | Exibe a condição de falha de anel na rede Disponível somente quando o dispositivo está em uma rede em anel. |
Avançado | Abre a caixa de diálogo Configuração de rede avançada para configurar as propriedades de rede avançada. |
Restaurar contadores | Restaura a contagem de falha de anel do dispositivo para zero. Disponível somente quando o dispositivo é um supervisor de anel. |
Verificar local de falha | Verifica o local da falha do nó e exibe o último nó ativo na Porta 1 e na Porta 2. |
Limpar falhas | Limpa as falhas de anel no dispositivo. |
Atualizar | Recupera e exibe os valores mais recentes do dispositivo. |
Parâmetro | Descrição |
|---|---|
Modo de rede | Mostra que o perfil do dispositivo está online para um dispositivo habilitado para o Protocolo de redundância paralela (Parallel Redundancy Protocol, PRP). |
Diagnóstico para este nó | Exibe contadores e informações de status para cada LAN. |
Status da rede | Exibe o estado da LAN.
|
Contagem de falhas de rede | Exibe o número de vezes que o parâmetro Status da rede mudou de OK para Falha desde a última operação Restaurar contadores ou ativação. |
Transmitir contagem | Exibe o número de quadros marcados com PRP transmitidos por cada LAN desde a última operação Restaurar contadores ou ativação. |
Contagem de recebimento | Exibe o número de quadros marcados com PRP recebidos em cada LAN desde a última operação Restaurar contadores ou ativação. |
Contagem de LANs incorretas | Exibe o número de quadros marcados com PRP recebidos na LAN incorreta desde a última operação Restaurar contadores ou ativação. Por exemplo, um quadro marcado com PRP de LAN é recebido na LAN B (ou vice-versa). Geralmente indicativo de um fio com conexão cruzada da LAN A para a LAN B. |
Contagem de entradas exclusivas | Exibe o número de quadros marcados com PRP recebidos em uma única LAN, mas não recebidos na outra LAN, desde a última operação Restaurar contadores ou ativação. É geralmente indicativo de perda de conexão ou perda de estruturas na outra LAN. |
Contagem de entradas duplicadas | Exibe o número de quadros marcados com PRP recebidos nesta LAN que já haviam sido recebidos na outra LAN desde a última operação Restaurar contadores ou ativação. Dica: Dica: essa contagem aumenta durante a operação normal e não é uma indicação de falha. |
Contagem de várias entradas | Exibe o número de quadros marcados com PRP para os quais várias duplicatas foram recebidas em cada LAN desde a última operação Restaurar contadores ou ativação. É geralmente indicativo de uma rede com falhas de configuração (como um circuito de roteamento). |
Restaurar contadores | Define os valores do contador de PRP como zero e, em seguida, atualiza os valores mostrados na exibição com os valores atuais do contador. |
Data/hora da última falha da porta A PRP | Exibe a data/hora da última falha na porta A. Nenhum é exibido quando não há falha na porta.Dica: Para garantir que a data/hora correta apareça, habilite o Protocolo de precisão de tempo (Precision Time Protocol, PTP) e sincronize o adaptador. |
Data/hora da última falha da porta B PRP | Exibe a data/hora da última falha na porta B. Nenhum é exibido quando não há falha na porta.Dica: Para garantir que a data/hora correta apareça, habilite o Protocolo de precisão de tempo (Precision Time Protocol, PTP) e sincronize o adaptador. |
Diagnóstico para outros nós PRP | Exibe a lista de dispositivos PRP detectados pelo dispositivo e as LANs em que foram detectados. |
Endereço | Exibe o Endereço IP ou MAC do nó. |
Tipo de nó | Especifica o Modo de operação do nó.
|
Porta A | Exibe o status do nó na LAN A.
|
Porta B | Exibe o status do nó na LAN B.
|
Atualizar | Recupera os valores mais recentes do dispositivo e os mostra na exibição Rede . |
Dê sua opinião