Parâmetros da exibição Rede (dispositivos de ponte - Duplex)

Use a exibição
Rede
para ver informações sobre a rede de Anel de nível de dispositivo (Device Level Ring, DLR) ou a rede de Protocolo de redundância paralela (Parallel Redundancy Protocol, PRP).
Os parâmetros estarão disponíveis somente quando o aplicativo estiver online e não houver erro de comunicação no perfil do dispositivo. Os parâmetros que aparecem dependem de o perfil do dispositivo estar online para um dispositivo DLR ou para um dispositivo PRP.
AVISO:
As posições da chave de endereço PRP/DLR ou IP não correspondem à configuração do dispositivo físico.
Este aviso aparecerá sempre que:
  • A chave de Modo DLR ou PRP é alterada durante o tempo de execução
  • As chaves rotativas IP são alteradas durante o tempo de execução
Configurações do anel de nível de dispositivo
Parâmetro
Descrição
Modo de rede
Mostra que o perfil do dispositivo está online para um dispositivo para Anel de nível de dispositivo (Device Level Ring, DLR).
Topologia da rede
Exibe a topologia da rede atual como:
  • Linear/Estrela
    ou
  • Anel
Status da rede
Exibe o status da rede atual como:
  • Normal
  • Falha de anel
    ou
  • Circuito inesperado detectado
Status do supervisor
Exibe o status do supervisor. Disponível somente quando o
Modo supervisor
está habilitado. Valores disponíveis:
  • Ativo
    - O dispositivo é o Supervisor de anel ativo
  • Backup
    - O dispositivo é o supervisor de anel de backup
  • Não há suporte para Tempo limite ou Intervalo de marcação de corrente
    - O dispositivo não tem suporte para os valores de Tempo limite de marcação ou intervalo de marcação do Supervisor de anel ativo de corrente.
Supervisor de anel ativo
Exibe o endereço IP ou MAC do Supervisor de anel ativo.
Disponível somente quando o dispositivo está em uma rede em anel.
Precedência de supervisor ativo
Exibe a precedência atualmente atribuída ao Supervisor de anel ativo.
Disponível somente quando o dispositivo está em uma rede em anel.
Falhas de anel detectadas
Exibe o número de falhas de anel detectadas na rede desde a última vez que desligou e ligou a alimentação ou restaurou o contador.
Disponível somente quando o dispositivo é um supervisor de anel.
Último nó ativo na porta 1
Exibe o endereço IP ou a ID MAC do último nó com o qual o Supervisor de anel ativo pode se comunicar na Porta 1, quando ocorreu uma falha de anel.
Disponível somente quando o dispositivo é um supervisor de anel.
Último nó ativo na porta 2
Exibe o endereço IP ou a ID MAC do último nó com o qual o Supervisor de anel ativo pode se comunicar na Porta 2, quando ocorreu uma falha de anel.
Disponível somente quando o dispositivo é um supervisor de anel.
Status de falha de anel
Exibe a condição atual da falha de anel como:
  • Falha parcial de rede
    ou
  • Ciclos rápidos de falha/restauração
Disponível somente quando o dispositivo é um supervisor de anel.
Habilitar modo supervisor
Indica que o dispositivo está configurado como supervisor na rede. Se desmarcado, o
Modo supervisor
ficará desabilitado, e o dispositivo não será um supervisor na rede.
Restaurar falhas do anel
Usado para zerar a contagem de falha de anel do dispositivo.
Disponível somente quando o dispositivo é um supervisor de anel.
Verificar local de falha
Faz com que o dispositivo verifique a localização da última falha de nó nas portas 1 e 2 e atualize os parâmetros de
Último nó ativo
.
Os parâmetros de
Último nó ativo
mostram informações da última falha até que a localização da falha seja verificada.
Disponível somente quando o dispositivo é um supervisor de anel.
Limpar falha rápida
Faz com que o dispositivo apague a falha de Ciclos rápidos de falha/restauração.
Disponível somente quando o dispositivo é um supervisor de anel e a condição de falha de anel é
Ciclos rápidos de falha/restauração
.
Atualizar
Recupera e exibe as informações mais recentes do dispositivo.
Configuração avançada
Abre a caixa de diálogo
Configuração de rede avançada
para configurar as propriedades de rede avançada.
Configurações do Protocolo de redundância paralela
O Protocolo de redundância paralela (Parallel Redundancy Protocol, PRP) necessita de duas redes físicas separadas para operar. Estas redes se chamam LAN A e LAN B.
Parâmetro
Descrição
Modo de rede
Mostra que o perfil do dispositivo está online para um dispositivo para o Protocolo de redundância paralela (Parallel Redundancy Protocol, PRP).
Data/hora da última falha de PRP - Porta A
Exibe a data/hora da última falha na porta A.
Nenhum
é exibido quando não há falha na porta.
Dica: Para garantir que a data/hora correta apareça, habilite o Protocolo de precisão de tempo (Precision Time Protocol, PTP) e sincronize o adaptador.
Data/hora da última falha de PRP - Porta B
Exibe a data/hora da última falha na porta B.
Nenhum
é exibido quando não há falha na porta.
Dica: Para garantir que a data/hora correta apareça, habilite o Protocolo de precisão de tempo (Precision Time Protocol, PTP) e sincronize o adaptador.
Diagnóstico para outros nós PRP
Exibe a lista de dispositivos PRP detectados pelo dispositivo e as LANs em que foram detectados.
Endereço
Exibe o Endereço IP ou MAC do nó.
Tipo de nó
Especifica o Modo de operação do nó.
  • Nó de dupla anexação (Double Attached Node, DAN)
  • Nó de dupla anexação virtual (Virtual Double Attached Node, VDAN)
  • Nó de caixa de redundância (Redundancy box node, RedBox)
Porta A
Exibe o status do nó na LAN A.
  • Ativo
  • Inativo
Porta B
Exibe o status do nó na LAN B.
  • Ativo
  • Inativo
Diagnóstico
Exibe contadores e informações de status para cada LAN.
Status da rede
Exibe o estado da LAN.
  • OK
    - indica que não há problemas com a rede PRP
  • Falha
    - indica que há um problema com a rede PRP
Contagem de falhas de rede
Exibe o número de vezes que o parâmetro
Status da rede
mudou de
OK
para
Falha
desde a última operação Restaurar contadores ou ativação.
Transmitir contagem
Exibe o número de quadros marcados com PRP transmitidos por cada LAN desde a última operação Restaurar contadores ou ativação.
Contagem de recebimento
Exibe o número de quadros marcados com PRP recebidos em cada LAN desde a última operação Restaurar contadores ou ativação.
Contagem de LANs incorretas
Exibe o número de quadros marcados com PRP recebidos na LAN incorreta desde a última operação Restaurar contadores ou ativação. Por exemplo, um quadro marcado com PRP de LAN é recebido na LAN B (ou vice-versa).
Geralmente indicativo de um fio com conexão cruzada da LAN A para a LAN B.
Contagem de entradas exclusivas
Exibe o número de quadros marcados com PRP recebidos em uma única LAN, mas não recebidos na outra LAN, desde a última operação Restaurar contadores ou ativação.
É geralmente indicativo de perda de conexão ou perda de estruturas na outra LAN.
Contagem de entradas duplicadas
Exibe o número de quadros marcados com PRP recebidos nesta LAN que já haviam sido recebidos na outra LAN desde a última operação Restaurar contadores ou ativação.
Dica: Dica: essa contagem aumenta durante a operação normal e não é uma indicação de falha.
Contagem de várias entradas
Exibe o número de quadros marcados com PRP para os quais várias duplicatas foram recebidas em cada LAN desde a última operação Restaurar contadores ou ativação.
É geralmente indicativo de uma rede com falhas de configuração (como um circuito de roteamento).
Atualizar
Recupera e exibe as informações mais recentes do dispositivo.
Restaurar contadores
Define os valores do contador de PRP como zero e, em seguida, atualiza os valores exibidos na guia com os valores do contador atual.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal