Exibição Rede (dispositivos de ponte)
Use a exibição
Rede
para exibir as informações da rede. As informações apresentadas dependem de o perfil do módulo estar online para um dispositivo compatível com Anel de nível de dispositivo (Device Level Ring, DLR) ou Protocolo de redundância paralela (Parallel Redundancy Protocol, PRP).Se o perfil do dispositivo estiver online para um dispositivo habilitado para DLR, use essas configurações para:
- Ver se a rede está operando em rede linear/estrela ou anel.
- Exibir o status atual da rede.
- Habilitar o dispositivo para ser um supervisor na rede.
- Exibir o endereço do Supervisor de anel ativo e a precedência de supervisor ativo.
- Exibir informações sobre as falhas de anel, como o número de falhas de anel e o status dessas falhas.
- Zerar a contagem de falha de anel.
Se o perfil do dispositivo estiver online para um dispositivo habilitado para PRP, use essas configurações para:
- Monitorar o status de integridade de cada LAN na rede PRP e seus dispositivos atribuídos.
- Restaurar o contador de diagnóstico.
As informações estarão disponíveis somente quando o dispositivo estiver online e não houver erro de comunicação no perfil do dispositivo.
DICA:
Para dispositivos de controladores com um ou mais pares de portas EtherNet configuráveis, por exemplo, o
CompactLogix
5380, a opção Rede
fica em branco, exceto para Atualizar
quando a configuração de Modo EtherNet/IP não oferece suporte para DLR.Dê sua opinião