Parâmetros da exibição Sincronização de hora

As configurações de
Sincronização de hora
fornecem informações relacionadas aos relógios de CIP Sync na rede ou no chassi local.
As informações sobre os relógios não são exibidas quando o dispositivo está offline ou a Sincronização de hora no CIP Sync está desabilitada.
Parâmetro
Descrição
Sincronização de hora no CIP Sync
Indica se a Sincronização de hora está habilitada ou desabilitada no dispositivo.
Hora UTC do sistema
Exibe o horário atual do sistema em Hora universal coordenada (Universal Coordinated Time, UTC). O horário não inclui diferenças de fuso horário nem horário de verão.
Relógio mestre
Relógio local
Exibe as informações de propriedade do relógio mestre e do relógio local. As informações incluem:
  • Identidade
  • Classe
  • Precisão
  • Variação
  • Fonte
  • Prioridade 1
  • Prioridade 2
Identidade
Exibe o identificador exclusivo do relógio.
O formato depende do protocolo de rede. A rede EtherNet codifica o endereço MAC no identificador. Já as redes ControlNet e DeviceNet codificam a ID de fornecedor e o número de série no identificador.
Classe
Exibe a medida da rastreabilidade do relógio para origens primárias de referência. Isso é predefinido pelo fabricante do hardware. Os valores são definidos de 0 a 255, sendo zero (0) o melhor relógio. Relógios com valores de classe abaixo de 128 só podem ser mestres.
Precisão
Exibe a precisão absoluta esperada do relógio em relação à época de 1º de janeiro de 1970.
A precisão é especificada como uma escala graduada que começa em 25 nseg. e termina acima de 10 segundos ou desconhecido.
Quanto mais baixo for o valor de precisão, melhor será o relógio.
Variação
Exibe a medida das propriedades de estabilidade inerentes ao relógio. O valor é representado em unidades de deslocamento em escala logarítmica. Quanto mais baixa a variância, melhor o relógio.
Fonte
Exibe a fonte do horário do relógio. Os valores disponíveis são relógio Atômico, GPS, Rádio, PTP, NTP, Conjunto HAND, Outro e Oscilador.
Prioridade 1
Prioridade 2
Exibe a prioridade relativa do relógio com relação a outros relógios no sistema. Os valores de prioridade variam de 0 a 255. A prioridade mais alta é zero (0). O valor padrão para ambas as configurações é 128.
Descrição
Exibe informações sobre o relógio. O relógio mestre é controlado por seu fornecedor. As informações incluem:
  • Nome de usuário
  • Local do usuário
  • Endereço do protocolo
  • Endereço físico
  • Tipo de relógio
  • Nome do fabricante
  • Modelo
  • Número de série
  • Revisão do hardware
  • Revisão do firmware
  • Revisão de software
  • Identidade do perfil
  • Protocolo físico
  • Protocolo de rede
  • Número de porta
Status da sincronização
Especifica se o relógio local está sincronizado ou não com o relógio mestre de referência. Um mestre de tempo sincronizado se tiver uma porta no estado escravo e estiver recebendo atualizações do mestre de tempo.
Deslocamento ao mestre
Exibe a diferença entre o relógio local e o mestre em nanossegundos, atualizada a cada intervalo de sincronização.
Backplane
Exibe o estado atual do backplane. Os valores disponíveis são:
  • Inicializando
  • Falha
  • Desabilitado
  • Ouvindo
  • PreMaster
  • Mestre
  • Passivo
  • Descalibragem
  • Escravo
  • Nenhum
EtherNet
Exibe o estado da porta EtherNet. Os valores disponíveis são:
  • Inicializando
  • Falha
  • Desabilitado
  • Ouvindo
  • PreMaster
  • Mestre
  • Passivo
  • Descalibragem
  • Escravo
  • Nenhum
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal