Parâmetros da exibição Visão geral

A exibição
Visão geral
inclui estes parâmetros.
DICA:
Os parâmetros disponíveis na exibição
Visão geral
variam de acordo com o dispositivo que está sendo configurado. Os parâmetros que não se aplicam ao dispositivo ficam ocultos.
Parâmetro
Descrição
Série
Exibe a série do dispositivo.
Revisão
Exibe as revisões principal e secundária do dispositivo.
Chaveamento eletrônico
Exibe o chaveamento eletrônico usado para o dispositivo. O chaveamento eletrônico compara o dispositivo definido no projeto com o dispositivo instalado. Se o chaveamento falhar, ocorrerá uma falha.
Os valores válidos incluem:
  • Correspondência exata
  • Módulo compatível
  • Desabilitar chaveamento
Para obter informações detalhadas sobre Chaveamento eletrônico, consulte Técnica de aplicação do chaveamento eletrônico nos sistemas de controle do
Logix5000
, publicação LOGIX-AT001.
Conexão
Exibe o tipo de conexão e o formato de comunicação.
Conexão de gaveta
Exibe a conexão para se comunicar com os dispositivos de E/S no chassi remoto. Os valores válidos incluem:
  • Nenhuma
    - Conexão direta do controlador com o dispositivo.
  • Dados
    - Os dados são limitados ao status básico e aos dados de entrada para otimizar o número de conexões por meio de uma Conexão de gaveta.
  • Somente escuta - Dados
    - Uma conexão de E/S em que outro controlador possui/fornece os dados de configuração para o dispositivo. Um controlador usando uma conexão Somente escuta não grava configurações. Ele só poderá estabelecer uma conexão para o dispositivo quando o controlador proprietário estiver controlando ativamente.
Dados de entrada/Dados de saída
Exibe o tipo de dados de entrada e de saída do dispositivo.
Formato de dados
Exibe o tipo de dados transferidos entre o dispositivo e o controlador.
Contadores
Exibe o número do contador do dispositivo.
Tamanho do chassi
Exibe o tamanho do chassi do dispositivo.
Configurado por
Exibe a entidade que configura o dispositivo.
Pontos de lâmpada de muting
Exibe os pontos de lâmpada de muting do dispositivo.
Definição do dispositivo
Abre a
Definição do dispositivo
para alterar a revisão, o chaveamento eletrônico e outros valores específicos do dispositivo.
Número de rede de segurança
Digite um número de 48 bits para evitar a aceitação de solicitações de conexão direcionadas incorretamente por um dispositivo-ponte interveniente. Dispositivos de segurança conectados ao mesmo dispositivo de ponte não precisam estar na mesma rede de segurança. Eles podem ter números de rede de segurança diferentes.
Escolha um dos dois formatos a seguir.
  • Baseado no tempo
    - O número de rede de segurança é gerado com base na data e hora de criação (com milissegundos) do dispositivo.
  • Manual
    - Insira um número de 1 a 9999 de acordo com o tipo de rede.
Este campo fica esmaecido nos modos Execução, Segurança Bloqueada e Assinatura de segurança.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal