Parâmetros de Exibição
Use a exibição
Exibir
para configurar o objeto de exibição. Os parâmetros estarão disponíveis quando o software estiver online e não houver erro de comunicação no perfil do dispositivo.Para dispositivos duplex, é possível visualizar as configurações do Módulo A e do Módulo B. Os valores exibidos ficam em branco nestas condições:
- Há uma incompatibilidade de tipo de dispositivo.
- Um tempo limite ocorre ao obter a identidade de um dispositivo.
A exibição
Exibir
inclui estes parâmetros:Parâmetro | Descrição |
|---|---|
Habilitar exibição LCD de mensagens que não são do sistema | Selecione para permitir que todas as mensagens que não são do sistema sejam exibidas. Este parâmetro será desabilitado se o dispositivo estiver no modo de proteção explícito. |
Exibir mensagens de configuração de rede | Selecione para exibir mensagens de configuração de rede. Este parâmetro está disponível quando Habilitar exibição LCD de mensagens que não são do sistema está selecionado.Este parâmetro será desabilitado se o dispositivo estiver no modo de proteção explícito. |
Exibir mensagens não categorizadas | Selecione para exibir mensagens não categorizadas. Mensagens não categorizadas incluem todas as mensagens não abordadas na configuração de rede e mensagens que não são do sistema. Este parâmetro está disponível quando Habilitar exibição LCD de mensagens que não são do sistema está selecionado.Este parâmetro será desabilitado se o dispositivo estiver no modo de proteção. |
Atualizar | Recupera e exibe os valores mais recentes do dispositivo. |
Ajustar | Grava edições pendentes no dispositivo. |
Dê sua opinião