Parâmetros da exibição Informações do dispositivo

A exibição
Informações do dispositivo
inclui estes parâmetros.
DICA:
Nenhum dado online é mostrado quando o dispositivo está sendo criado ou no Modo offline. Os parâmetros e os valores são baseados no dispositivo que está sendo configurado. Os parâmetros e os valores que não se aplicam ao dispositivo ficam ocultos.
Parâmetro
Descrição
Identificação
Exibe as informações que identificam o dispositivo:
  • Fornecedor
  • Tipo de produto
  • Nome do produto
    (lido a partir do dispositivo)
  • Número do catálogo
  • Série
  • Revisão
  • Código do produto
  • Número de série
  • Data de fabricação
  • Número de garantia
Status - Falha principal/secundária
Exibe se há uma falha principal ou secundária.
Para um dispositivo digital, estes valores estão disponíveis:
  • Falha na EEPROM
  • Falha no backplane
  • Nenhum
Para um dispositivo analógico, estes valores estão disponíveis:
  • Comunicação perdida com proprietário
  • Falha do canal
  • Nenhum
Para outros dispositivos, estes valores estão disponíveis:
  • Nenhum
  • Irrecuperável
  • Recuperável
Status - Estado interno
Exibe o estado operacional atual do dispositivo. Os valores possíveis incluem:
  • Autoteste
  • Atualização da memória flash
  • Falha de comunicação
  • Desconectado
  • Configuração inválida da memória flash
  • Falha principal
  • Modo de execução
  • Modo de programa
  • (16#xxxx) desconhecido
Dica: Se o dispositivo incorreto tiver sido selecionado em
Adicionar dispositivo
, um valor hexadecimal será exibido. Uma descrição textual desse estado apenas será fornecida quando a identidade do dispositivo oferecido coincidir com a do dispositivo real.
Status - Configurado
Indica se o dispositivo foi configurado pelo controlador proprietário conectado a ele.
Assim que o dispositivo é configurado, ele mantém a configuração até que seja restaurado ou até que a alimentação seja desligada e ligada, mesmo que o proprietário derrube a conexão com o dispositivo.
Isso se aplica somente a dispositivos de E/S e não se aplica a adaptadores, scanners, pontes ou outros dispositivos de comunicação.
Status - Proprietário
Exibe
Proprietário
ou
Não
, indicando se o dispositivo pertence a um controlador.
Isso se aplica somente a dispositivos de E/S e não se aplica a adaptadores, scanners, pontes ou outros dispositivos de comunicação.
Status - Identidade do dispositivo
Exibe se o dispositivo físico corresponde ou não com a configuração na exibição
Visão geral
.
  • Correspondência
    . O dispositivo físico corresponde ao dispositivo especificado na exibição
    Visão geral
    e todos estes itens devem corresponder:
    • Fornecedor
    • Tipo de dispositivo
      (a combinação do tipo de produto e o código do produto de um determinado fornecedor)
    • Revisão principal
  • Incompatibilidade
    . O dispositivo físico não coincide com o que está especificado na exibição
    Visão geral
    .
Dica: A Identidade do dispositivo não leva em conta as configurações de
Chaveamento eletrônico
ou
Revisão secundária
na exibição
Visão geral
. Os dispositivos gerais, como dispositivos 1756, sempre mostram uma incompatibilidade porque a chave geral não corresponde ao dispositivo de destino.
Status - Modo de proteção
Exibe a proteção do dispositivo quando online. O Modo de proteção depende do dispositivo e pode incluir:
  • Explícito
  • Implícito
  • Nenhum
Dica: Quando o dispositivo está offline ou se ocorrer uma falha de comunicação no dispositivo, o campo ficará em branco.
Hora coordenada do sistema (Coordinated System Time, CST) - Hardware do temporizador (quando habilitado)
Exibe se o estado do hardware do temporizador é
OK
ou
Com falha
.
Hora coordenada do sistema (Coordinated System Time, CST) - Temporizador sincronizado (quando habilitado)
Exibe
Sim
ou
Não
, indicando se o horário do dispositivo está coordenado com o mestre.
Diagnóstico
Abre a caixa de diálogo
Diagnóstico do dispositivo
para obter informações de diagnóstico.
Limpar falhas
Limpa a falha principal e a falha secundária atuais do dispositivo.
Atualizar
Recupera e exibe os valores mais recentes do dispositivo.
Localizador do dispositivo
Abre a caixa de diálogo
Localizador do dispositivo
para especificar a duração da piscada para identificar o dispositivo.
Restaurar dispositivo
Inicia uma operação de restauração no dispositivo, o que retorna o dispositivo ao seu estado de inicialização emulando um ciclo liga e desliga.
IMPORTANTE: A restauração de um dispositivo encerra todas as conexões com ele, ou por meio dele, podendo resultar em perda de controle.
Dica:
  • Alguns dispositivos poderão retornar um erro se houver uma tentativa de solicitação de restauração.
  • Um controlador não pode ser restaurado.
  • Dispositivos com capacidade de segurança podem ser restaurados quando o dispositivo está configurado com uma conexão de segurança. Caso contrário, ele poderá retornar um erro se houver uma tentativa de restauração.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal