Recommended For You
Agora, os engenheiros podem beneficiar-se do desempenho e das economias de custo dos controladores Compact GuardLogix 5380 da Allen-Bradley em mais aplicações de segurança. A Rockwell Automation ampliou a família de controladores de segurança com a inclusão do novo controlador Compact GuardLogix 5380 SIL 3.
Com a linha de produtos ampliada, os engenheiros podem escalar as aplicações até o desempenho SIL 3/PLe com arquitetura 1oo2. Essa opção flexível de redimensionar um sistema de controle de segurança corretamente em relação a uma aplicação, com base na sua avaliação de segurança, ajuda na redução dos custos de design e aquisição. Os benefícios de expansibilidade dos controladores Compact GuardLogix 5380 também permitem que as empresas criem máquinas mais inteligentes, mais simples e com melhor desempenho.
O maior poder de processamento do controlador pode atingir tempos de reação mais rápidos e distâncias seguras mais curtas. Isso pode ajudar no desenvolvimento de máquinas menores, economizar um espaço valioso e aumentar a eficiência dos operadores.
Ter um controlador de alto desempenho para ambos os controles padrão e de segurança também ajuda a melhorar a produtividade e a reduzir os custos, a complexidade e a dimensão do gabinete do sistema. Além disso, isso permite que os engenheiros misturem e combinem E/S padrão e de segurança no mesmo rack.
As portas Gigabit Ethernet integradas oferecem maior capacidade de comunicação para dispositivos inteligentes. Isso pode ajudar os engenheiros a atender aos objetivos de produção inteligente com alto volume de dados sem a necessidade de hardware adicional. Preparar máquinas para o futuro é possível com a disponibilidade de diagnósticos simples.
O suporte integrado para instruções de segurança de controle de movimento certificadas pode minimizar a fiação e os componentes de hardware em uma máquina, além de facilitar a instalação. Além disso, o suporte à E/S de segurança local pode reduzir a necessidade de um adaptador e aprimorar o desempenho da máquina.
Publicado 18 de Agosto de 2020