Apresentador
Descubra como as empresas utilizam em todo o mundo o alto grau de liberdade dos sistemas modulares. Com o sistema de estrutura modular, a escolha dos componentes elétricos é totalmente sua. A versatilidade em largura, altura e profundidade faz com que o painel possa ser desenhado de acordo com o seu local de instalação, e garante simultaneamente que o painel possa ser modificado ou ampliado. O sistema está totalmente documentado e é fornecido em todo o mundo como pacote plano para montadores de painéis, que constroem e oferecem sistemas de painel completos. Todos os montadores de painéis passaram por um treinamento/ensino extenso para garantir um nível de qualidade alto e uniforme em todo o mundo sobre os sistemas de painéis fechados com o sistema de estrutura modular CUBIC. A CUBIC tem muitos anos de experiência no fornecimento de soluções de gabinetes com base em nosso sistema de estrutura modular aplicável em diversos setores.
Durante este webinar, exploraremos as vantagens de usar o Sistema de Estrutura Modular CUBIC. O SISTEMA DE ESTRUTURA MODULAR dá aos integradores a liberdade de montar qualquer tipo de centro de controle de motores. A filosofia por trás do sistema de gabinete exclusivo IEC possibilita que os integradores construam todo tipo de solução de controle de motor no segmento de baixa potência, com base em diversas peças padrão, sem comprometer a qualidade.
Nossos especialistas mostrarão como os integradores de sistemas podem incorporar com sucesso parte da ideia modular, que é a liberdade de escolher componentes de potência de qualquer fornecedor. Isto permite a construção do centro de controle de motores certo com base nas necessidades do cliente. Além da versatilidade do sistema de estrutura modular, é também um dos sistemas de gabinete mais seguros e testados do mercado.
Nesse webinar, você aprenderá:
- O poder da modularidade - a abordagem inovadora do sistema de estrutura modular CUBIC oferece a máxima flexibilidade para projetar e construir quadros de distribuição e centros de controle de motores para atender às suas especificações mais exigentes.
- Ser independente – a abordagem independente de marca permite-lhe conceber o sistema que melhor se adapta às suas necessidades.
- As vantagens da certificação - Os sistemas de estrutura de gabinete modular CUBIC são testados e verificados pelos laboratórios de teste mais reconhecidos do mundo.
- Rede de parceiros – você pode acessar nossos recursos de Parceiro de Montagem Modular CUBIC
- Suporte de treinamento - Um extenso programa de educação e treinamento, juntamente com suporte global para fornecedores autorizados, ajuda a garantir o fornecimento de pacotes de soluções de alta qualidade