Loading

Medição de precisão

Compartilhar:

EmailEmail
PrintPrint
  • Tipo: e-Learning
  • Tecnologia: Craft Skills
  • Categoria: Understand
Catálogo de cursos de Learning+

Visão geral

Este curso aborda as ferramentas e técnicas usadas para medição de precisão em ambientes industriais. Os alunos serão instruídos sobre como identificar as várias ferramentas usadas para medições diretas e indiretas, explicar por que é importante manter os dispositivos de medição perpendiculares e prumados em relação à peça de trabalho, e identificar os instrumentos de medição de precisão usados para transferir medições.


Pré-requisitos

Não há pré-requisitos para este curso.

Público-alvo

Técnico de manutenção mecânica

Objetivos

   Identificar as ferramentas usadas para medições diretas e indiretas, explicar por que é importante manter os dispositivos de medição perpendiculares/alinhados à peça de trabalho, identificar os instrumentos de medição de precisão usados para transferir medições e explicar a estrutura de uma escala de nônio.

   Descrever os diferentes tipos de paquímetros, descrever o procedimento para medir os diâmetros interno e externo e a profundidade usando um paquímetro de nônio, e descrever como fazer medições usando paquímetros de mostrador e digitais.

   Descrever a função de um micrômetro, reconhecer os diferentes tipos e componentes de micrômetros, e recordar o procedimento para calibrar micrômetros de precisão. Também recordar o procedimento para fazer medições externas com micrômetros externos e descrever os cuidados e ajustes necessários para o uso contínuo de um micrômetro.

   Recordar as funções e componentes dos micrômetros internos, medidores telescópicos e medidores de orifício pequeno. Também recordar o procedimento de manutenção para um medidor telescópico, e recordar os procedimentos para medição com micrômetros internos, medidores telescópicos e medidores de orifício pequeno.

   Identificar diferentes tipos de micrômetros e quando usá-los, diferenciar entre uma régua de profundidade e um paquímetro de nônio, medir a profundidade de um objeto usando um micrômetro de profundidade, e medir a profundidade de um objeto usando uma régua de profundidade.

   Explicar os métodos usados para determinar o passo de uma rosca; recordar o procedimento para medir a distância da rosca usando um medidor de passo de rosca; descrever o medidor go/no-go, o medidor de plugue redondo e o medidor de plugue de rosca; e recordar o procedimento para medir com um medidor go/no-go.

   Recordar os usos e a faixa de um medidor de espessura, recordar o procedimento para medir com um medidor de espessura, e explicar como medir com um medidor de arame e folha de metal. Também recordar as aplicações de medidores cônicos e descrever como medir um ângulo cônico ou uma ranhura usando medidores cônicos.

   Descrever o que é um indicador de mostrador e para que ele é usado; fazer medições com indicadores de mostrador; explicar o que é uma leitura total do indicador, ou TIR, e como ela é usada com referência ao alinhamento do eixo; e descrever como verificar a concentricidade e por que ela é importante.

   Listar os tipos de transferidores, diferenciar entre um transferidor básico e um transferidor de chanfro, recordar como medir um ângulo usando um transferidor básico, e recordar o procedimento para medir com um transferidor digital. Também recordar os vários componentes de um medidor de raio e identificar como usar diferentes medidores de raio.

   Descrever o que são dispositivos de medição óptica e como eles funcionam, recordar as categorias comuns de dispositivos de medição óptica, e identificar as vantagens dos dispositivos de medição óptica em relação a outros dispositivos comuns de medição de precisão.


Pronto para conversar com um Especialista em Inscrição de Treinamento?

Como adquirir

Para adquirir produtos de treinamento ou para saber mais sobre nossas soluções de treinamento, entre em contato com o escritório de vendas ou distribuidor local.

Como acessar

Para visualizar os cursos presenciais disponíveis oferecidos e para visualizar os cronogramas dos cursos atuais Portal de serviços de treinamento.

Como obter suporte

Precisa de ajuda com a seleção de curso, opções de estação de trabalho ou algo mais?

Enviar email para um Representante de Inscrição

textura de fundo gradiente cinza
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Suporte
  3. Chevron LeftChevron Left Serviços de treinamento de desenvolvimento de força de trabalho
  4. Chevron LeftChevron Left Assinaturas do treinamento Learning+
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.