Loading

Propriedades físicas

Compartilhar:

EmailEmail
PrintPrint
  • Tipo: e-Learning
  • Tecnologia: Craft Skills
  • Categoria: Understand
Catálogo de cursos de Learning+

Visão geral

Este curso aborda os fundamentos das unidades de medição e suas aplicações, com foco na pressão e sua medição em centrais elétricas.  O curso abordará a diferença entre pressão manométrica e pressão absoluta e como converter entre unidades de pressão. Os alunos também receberão informações sobre áreas em centrais elétricas onde a pressão negativa e a contrapressão são utilizadas, bem como a operação de um medidor de pressão (manômetro) e o significado de altura de coluna de líquido (head). Além disso, o curso abordará os significados de tiragem equilibrada, tiragem forçada e tiragem induzida e como a pressão diferencial causa o fluxo de fluido.


Pré-requisitos

Não há pré-requisitos para este curso.

Público-alvo

Matemática e ciências

Objetivos

Combinar metais de enchimento de solda de arco elétrico com sua aplicação na posição plana.

Identificar unidades de medição e suas aplicações.

Identificar a definição de “pressão”.

Identificar unidades comuns de medição para pressão, usadas em central elétrica.

Identificar o valor da pressão atmosférica (barométrica) ao nível do mar.

Reconhecer a diferença entre medidor e pressão absoluta.

Reconhecer como converter entre unidades de pressão.

Identificar áreas na central elétrica onde a pressão negativa e a contrapressão são usadas.

Reconhecer a operação de um manômetro.

Identificar o significado de cabeça.

Reconhecer os significados de tiragem equilibrada, tiragem forçada e tiragem induzida.

Reconhecer como a pressão diferencial causa o fluxo de fluido.

Identificar as três fases da matéria.

Identificar como o calor latente afeta a fase.

Identificar os fatores que determinam a entalpia.

Reconhecer os fatores que determinam a densidade e o volume específico da água e do vapor.

Reconhecer os tipos de informações fornecidas nas tabelas de vapor.

Identificar maneiras pelas quais um cano congelado e a vaporização podem causar danos.

Identificar as principais formas de energia, incluindo energia potencial, cinética, térmica e P-V.

Identificar as escalas de temperatura Fahrenheit e Celsius e fazer conversões entre elas.

Identificar a Lei da Conservação da Energia.

Reconhecer a teoria de operação de termômetros de bulbo de vidro, termopares e detectores de temperatura de resistência.

 


Pronto para conversar com um Especialista em Inscrição de Treinamento?

Como adquirir

Para adquirir produtos de treinamento ou para saber mais sobre nossas soluções de treinamento, entre em contato com o escritório de vendas ou distribuidor local.

Como acessar

Para visualizar os cursos presenciais disponíveis oferecidos e para visualizar os cronogramas dos cursos atuais Portal de serviços de treinamento.

Como obter suporte

Precisa de ajuda com a seleção de curso, opções de estação de trabalho ou algo mais?

Enviar email para um Representante de Inscrição

textura de fundo gradiente cinza
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Suporte
  3. Chevron LeftChevron Left Serviços de treinamento de desenvolvimento de força de trabalho
  4. Chevron LeftChevron Left Assinaturas do treinamento Learning+
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.