Loading

Instrumentação e controle Controle de processo

Compartilhar:

EmailEmail
PrintPrint
  • Tipo: e-Learning
  • Tecnologia: Craft Skills
  • Categoria: Understand
Catálogo de cursos de Learning+

Visão geral

Este curso aborda o propósito dos sistemas de controle de processo, incluindo diferentes tipos de controladores, controles de malha aberta e de malha fechada, incluindo quando utilizá-los, e controles PID.  Também aborda métodos de ajuste de malha, incluindo Ziegler-Nichols, bem como como ajustar o sistema com base nas saídas e como utilizar elementos finais de controle (válvulas, amortecedores, etc.) para ajustar finamente o sistema de controle. 


Pré-requisitos

Não há pré-requisitos para este curso.

Público-alvo

Técnico de instrumentação e controle

Objetivos

Definir e explicar o propósito de um sistema de controle de processo, identificar o impacto das mudanças nos parâmetros do processo em um sistema de controle de processo e explicar os componentes do diagrama de blocos e sua utilidade como ferramenta.

Explicar o controle de malha aberta e de malha fechada, descrever a aplicação do controle de malha aberta e as vantagens do controle de malha fechada, explicar o controle de realimentação e a operação e o desempenho do controle de malha fechada, e descrever a estabilidade do processo e os critérios para julgar a qualidade do controle de malha fechada.

Descrever como os sistemas de controle proporcionais funcionam em relação à posição definida do elemento final de controle, descrever a relação da banda proporcional com o ganho, definir controladores de ação direta e reversa, e descrever as características do controle proporcional.

Descrever as vantagens e desvantagens dos sistemas de controle proporcional e integral, explicar como os sistemas de controle proporcional e integral funcionam e os efeitos de várias mudanças na saída do controlador, e determinar os efeitos dos erros causados por distúrbios no sistema de controle de processo.

Comparar o modo de controle proporcional e integral e o modo de controle proporcional e derivativo, e explicar como o controle proporcional e derivativo funciona; também descrever a saída do controlador com o efeito da ação derivativa, ação apenas proporcional, saída proporcional e derivativa, e sinal de error; e explicar o impacto de diferentes tempos derivativos na resposta do processo.

Explicar o papel do controle PID em uma aplicação; recall os diferentes tipos de controladores; identificar as causas das formas de onda de malha aberta; e determinar os efeitos do modo PID no sistema de controle de processo.

Explicar quais dois métodos são usados para determinar as configurações do controlador, descrever a estabilidade em relação à resposta e à velocidade, explicar os procedimentos para ajustar o ajuste do controlador, descrever as informações relacionadas ao processo necessárias para os métodos de ajuste de malha aberta obtidas a partir da curva de reação do processo, e descrever os dois métodos usados para extrair informações fornecidas pelas curvas de reação do processo.

Descrever o método de ajuste do controlador Ziegler-Nichols e o método de oscilação amortecida, e explicar as desvantagens do método do período final e do método de oscilação amortecida.

Explicar como ler uma curva de resposta em frequência, explicar os efeitos de ajustar o comprimento da banda proporcional na curva, explicar o efeito de ajustar a largura das seções integral e derivativa na curva, e descrever como o procedimento de ajuste de entalhe é realizado para ajustar um controlador em serviço.

Apresentar as formas importantes de métodos de controle avançados, explicar como o controle em cascata funciona, explicar as vantagens do feedforward em relação ao controle de realimentação, e descrever a função e o processo do controle de razão.

Descrever os tipos básicos de atuadores pneumáticos e hidráulicos e suas características operacionais, explicar as funções dos posicionadores de válvula, e descrever a finalidade de um controle de faixa dividida e de um transdutor I para P.

Explicar a função do elemento final de controle em um sistema de controle de processo, descrever os projetos de válvulas globo, válvulas borboleta, válvulas de gaveta e amortecedores, descrever as características da válvula, e explicar o objetivo de usar inversores de velocidade variável, ou VSDs.


Pronto para conversar com um Especialista em Inscrição de Treinamento?

Como adquirir

Para adquirir produtos de treinamento ou para saber mais sobre nossas soluções de treinamento, entre em contato com o escritório de vendas ou distribuidor local.

Como acessar

Para visualizar os cursos presenciais disponíveis oferecidos e para visualizar os cronogramas dos cursos atuais Portal de serviços de treinamento.

Como obter suporte

Precisa de ajuda com a seleção de curso, opções de estação de trabalho ou algo mais?

Enviar email para um Representante de Inscrição

textura de fundo gradiente cinza
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Suporte
  3. Chevron LeftChevron Left Serviços de treinamento de desenvolvimento de força de trabalho
  4. Chevron LeftChevron Left Assinaturas do treinamento Learning+
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.