Loading

Manutenção e lubrificação do mancal

Compartilhar:

EmailEmail
PrintPrint
  • Tipo: e-Learning
  • Tecnologia: Craft Skills
  • Categoria: Understand
Catálogo de cursos de Learning+

Visão geral

   Este curso oferece uma introdução ao mancal, incluindo a classificação e identificar diferentes tipos de mancal e seus usos, fatores que afetam a carga, bem como as vantagens e desvantagens de vários tipos de mancal. Além disso, fornecerá uma introdução sobre condições do mancal, medidas preventivas, procedimentos de instalação, processos de remoção, sistemas de lubrificação e manutenção. 


Pré-requisitos

Não há pré-requisitos para este curso.

Público-alvo

Técnico de manutenção mecânica

Objetivos

Classificar os diferentes tipos de mancais e cargas de mancal, descrever as vantagens e desvantagens de vários tipos de mancais e indicar os fatores que determinam a carga.

   Identificar os diferentes tipos de mancais e reconhecer como usar cada mancal adequadamente, dependendo de suas características.

   Descrever as várias condições sob as quais um mancal opera e recall as medidas preventivas para garantir a operação adequada do mancal.

   Reconhecer as diferentes características dos mancais de superfície de deslizamento e identificar os componentes do mancal de superfície de deslizamento.

   Identificar os componentes em um mancal de contato rolante, descrever os princípios de operação e as três funções básicas dos mancais de contato rolante e classificar as características dos mancais de contato rolante.

   Identificar os diferentes tipos de vedações e seus propósitos, classificar as vedações com base em seus usos e descrever os fatores que afetam o desempenho da vedação.

   Descrever as etapas para remover mancais de superfície de deslizamento e explicar o processo para remover mancais de contato rolante ou antifricção.

   Descrever as principais etapas envolvidas na instalação de mancais de superfície de deslizamento e descrever os diferentes procedimentos de instalação para mancais de contato rolante.

   Identificar as funções das vedações do eixo, explicar os usos e operações dos dispositivos de travamento, descrever como os componentes nos dispositivos de travamento são substituídos para limpeza e desmontagem e sugerir soluções prováveis para falhas de mancal.

   Recall a lista de verificação para inspeção de mancais, classificar os danos encontrados em mancais de contato rolante, identificar a necessidade de remoção de mancais antifricção e descrever os principais tipos de mancais que possuem componentes removíveis.

   Identificar os lubrificantes corretos usados para várias aplicações de mancais, descrever as propriedades dos lubrificantes, identificar aditivos e suas classificações, determinar maneiras de manter um sistema de lubrificação e descrever a graxa e suas propriedades.

   Identificar os fatores que determinam os lubrificantes corretos a serem usados para diferentes tipos de mancais, determinar quando usar óleo ou graxa nos mancais e descrever os diferentes tipos de sistemas de lubrificação a óleo e graxa


Pronto para conversar com um Especialista em Inscrição de Treinamento?

Como adquirir

Para adquirir produtos de treinamento ou para saber mais sobre nossas soluções de treinamento, entre em contato com o escritório de vendas ou distribuidor local.

Como acessar

Para visualizar os cursos presenciais disponíveis oferecidos e para visualizar os cronogramas dos cursos atuais Portal de serviços de treinamento.

Como obter suporte

Precisa de ajuda com a seleção de curso, opções de estação de trabalho ou algo mais?

Enviar email para um Representante de Inscrição

textura de fundo gradiente cinza
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Suporte
  3. Chevron LeftChevron Left Serviços de treinamento de desenvolvimento de força de trabalho
  4. Chevron LeftChevron Left Assinaturas do treinamento Learning+
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.