Loading

Soluções DataReady

Agregue mais valor operacional usando dados da máquina organizados e contextualizados
Fale conosco
Operador usando o software FactoryTalk Optix em um painel FactoryTalk Optix.

A produção inteligente está impulsionando uma explosão de dados, mas o caminho até os insights nem sempre é claro

Dados gerados por máquinas inteligentes industriais têm um potencial inexplorado para melhorar a qualidade e a produtividade.

Se como muitos OEM, você e seus clientes concordam com essa afirmação. Porém, embora o valor seja claro, o caminho para capturar e utilizar os dados de forma eficiente muitas vezes é nebuloso. Algumas vezes, presume-se que os fabricantes e outros usuários finais industriais precisam ter toda sua estratégia de dados definida para aproveitar o valor dos dados de suas máquinas. Além dessa pressão, pode ser difícil lidar com a enorme quantidade de dados, sem mencionar que encontrar as ferramentas certas para classificá-los, processá-los e transformá-los em informações fáceis de usar e úteis para uma variedade de necessidades. Tudo isso causa muita complexidade extra, que consome tempo e recursos substanciais a uma carga de trabalho já pesada. Em última instância, os usuários finais tentam diferenciar o que é útil do que não é.

Esta é uma excelente oportunidade para você ajudar os clientes finais ao fornecer máquinas inteligentes que abordam esses desafios de dados. Porém, muitas vezes há um obstáculo: seus clientes querem informações sobre as máquinas, mas nem sempre sabem como irão usá-las, resultando em um impasse sobre como avançar com o projeto do equipamento.

Por sorte, esse não precisa ser o fim da estrada. A Rockwell Automation tem soluções inteligentes que capacitam OEMs a construir máquinas inteligentes com os recursos de dados que os clientes querem.

Aproveite o verdadeiro potencial de seus dados
Operadora usa óculos de segurança ao olhar para uma tela OptixPanel em frente a uma máquina de montagem.
Blog
Aproveite o verdadeiro potencial de seus dados

Aproveite todo o potencial de seus dados utilizando soluções DataReady que colocam os dados no centro de seus projetos.

Ler agora

Aumente a flexibilidade e desbloqueie os insights além do nível dos equipamentos

Nossas soluções DataReady™ possibilitam tornar suas máquinas ainda mais inteligentes com dados que podem ser acessados, organizados e compartilhados entre várias aplicações de forma integrada. Isso significa que você não precisa definir exatamente como os dados da máquina serão usados no futuro. Em vez disso, suas máquinas podem estar prontas para o futuro com dados que podem ser adaptados às mudanças das demandas.

Os dados podem ser extraídos da máquina e disponibilizados para uso com praticamente qualquer aplicação externa. Com essa capacidade fundamental implantada, há flexibilidade para introduzir novos componentes ou revisar projetos e fazer ajustes. E ainda mais importante: ninguém fica preso a decisões que não podem ser alteradas ao longo do processo.

Para assegurar a flexibilidade de que seus clientes necessitam, não é preciso comprometer o andamento de seu projeto. Você pode utilizar nosso conteúdo pré-desenvolvido, disponível por meio de uma biblioteca de ferramentas que atendem às necessidades do OEM, para trilhar um caminho rápido e direto rumo a máquinas mais inteligentes. Com as soluções da Rockwell Automation, inerentemente projetadas para trabalhar juntas, o processo de projeto e construção é integrado, e os clientes obtêm qualidade de operação coesa. Alternativamente, você pode configurar o conteúdo selecionado com suas próprias aplicações para construir soluções personalizadas. Não importa qual abordagem escolha, você pode confiar que entregará o valor que seus clientes esperam.

Com a capacidade de organizar e extrair dados da máquina, nossas soluções DataReady ajudam a desbloquear novos valores ao:

  • Visualizar dados relacionados ao consumo intuitivo no nível da máquina, bem como para fins de análise e planejamento estratégicos além dos equipamentos;
  • Otimizar equipamentos remotamente ao localizar falhas de forma mais rápida e flexível;
  • Habilitar a manutenção proativa e preditiva que economiza tempo e custos, mantendo os equipamentos em operação por um período maior e com mais eficiência;
Saiba como as soluções DataReady estão ajudando a DCC Automation a transformar suas ofertas

Veja como nossas soluções estão ajudando este fabricante de máquinas a reduzir o tempo até o insight e a diferenciar seus produtos no mercado.

“Nossos clientes [usuários finais] estão enfrentando muita dificuldade com a escassez de mão de obra. Eles precisam tomar decisões fundamentadas que permitam atingir a maior eficiência geral do equipamento considerando suas restrições. Ao implementar a solução DataReady em nossos equipamentos, podemos fornecer a eles informações que apoiam os esforços de manutenção preditiva e até mesmo o uso de energia das máquinas. Isso ajuda os clientes a tomar decisões fundamentadas sobre o uso de seus recursos.”
Horia Sualean - Diretor de soluções robóticas da DCC Automation

As expectativas estão mudando. Responda à altura com as soluções DataReady

dois engenheiros olhando documentos juntos

Eleve o desempenho dos equipamentos

Melhor o desempenho geral da máquina por meio de análise de dados estratégica que identifica e expõe problemas nas áreas de controle de qualidade, diagnóstico de falhas entre outras

A Unidade de Treinamento de Processos Endress+Hauser (PTU) em 21 e 22 de maio de 2018 em Greenwood, IN.

Ajude os clientes ao desbloquear novos insights

Torne-se um colaborador valioso em seu ciclo de vida de produção do cliente ao ajudá-lo a impulsionar os dados do equipamento para melhorias estratégias por toda a empresa que vão além de um único engajamento

mulher usando óculos de proteção na fábrica

Construa máquinas adaptáveis e prontas para o futuro

Propicie flexibilidade aos clientes que precisam coletar dados diferentes ou buscam novos casos de uso sem complexidade e custo significativamente

dois engenheiros andando e conversando

Aprimore o suporte ao cliente de maneira nova e significativa

Alavanque totalmente os dados do equipamento para agregar novo valor com serviços como monitoração de desempenho, manutenção preditiva ou suporte remoto

Desbloqueie o poder dos dados em suas máquinas

​Quando se trata de organizar e preparar os dados para uso otimizado, a Rockwell Automation tem ofertas diferenciadas que ajudam os fabricantes de máquinas a fazer o trabalho de forma mais eficiente e com resultados de alta qualidade:​

  • Objetos inteligentes que organizam, contextualizam e sincronizam dados no nível do controlador Logix para análise completa na borda, reduzindo o volume de dados de saída e o tempo necessário para análise, armazenamento e transferência na camada de informações
  • FactoryTalk® Optix™ que conecta e contextualiza dados de diferentes fontes, permitindo visualizações sofisticadas no nível da máquina e extraindo dados para onde são necessários.
  • FactoryTalk® Remote Access™ que facilita a conectividade remota e segura de qualquer local, habilitando recursos como assistência remota, instalação, programação, localização de falhas e manutenção

Além disso, nossas ofertas são compatíveis com quase todas as aplicações, assegurando flexibilidade. Por exemplo, você pode criar soluções personalizadas ou utilizar conteúdo pré-desenvolvido, disponível em uma biblioteca de ferramentas que atendam às necessidades do OEM, para ajudar a agilizar o processo de projeto e construção. De qualquer maneira, sempre existe a flexibilidade para fazer mudanças e adaptar no meio do caminho. Seus clientes podem confiar que as soluções escolhidas irão evoluir com seus negócios.

Visualização para visionários
Um homem usando o software Optix no Terminal gráfico OptixPanel
eBook
Visualização para visionários

FactoryTalk® Optix™ fornece uma plataforma colaborativa baseada em nuvem para interface homem-máquina (IHM), Internet das coisas industrial e aplicativos de computação de borda Saiba como esse poderoso software de visualização agrega valor com tecnologias modernas, projeto colaborativo e opções de implantação expansíveis.

Ler agora

Vislumbre o futuro dos dados da máquina
Três pessoas da Rockwell Automation sentadas à mesa do ROK Studios na Automation Fair conversando.
Vislumbre o futuro dos dados da máquina

Confira nossos especialistas abordando como as soluções DataReady podem ajudar você a visualizar, organizar e transformar dados em informações práticas.

Saiba mais

Junte-se aos especialistas

A relação entre usuários finais e OEMs está mudando. Hoje, os OEMs devem intervir no ciclo de vida de seus produtos de maneira mais proativa, frequente e ampliada. Os dados gerados pela tecnologia inteligente têm valor e possibilidades enormes a explorar.

Assista a este webinar e saiba mais sobre como as máquinas inteligentes DataReady podem ajudar suas operações de produção a visualizar, organizar e transformar dados em informações práticas.


Otimize a integração das máquinas inteligentes

Quase sempre vemos uma infinidade de dados gerados no chão de fábrica desorganizados, fragmentados ou isolados. Isso dificulta a descoberta e o uso eficiente. Em vez de gastar inúmeras horas e recursos na identificação de dados e integração de dados, os usuários agora podem criar máquinas mais inteligentes da forma certa desde início, antes que o equipamento chegue no chão de fábrica.

Você está pronto para entregar valor de insights contextualizados por suas máquinas?

Beneficie-se do poder dos dados contextualizados com objetos inteligentes

Saiba mais sobre como objetos inteligentes podem ajudar você a otimizar a produtividade, a qualidade e a disponibilidade do equipamento.

Vamos conversar sobre sua estratégia DataReady?

Fale com um consultor
DistributorDistributor
Fale com um consultor

Saiba como as máquinas inteligentes DataReady podem agregar valor operacional para você.

Fale conosco
Opções de pedido de software
Software SubscriptionsSoftware Subscriptions
Opções de pedido de software

Você pode comprar software e serviços de assinatura em um só lugar.

Explore nossas opções de pedido

Você também pode se interessar por:

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Software
  4. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk
  5. Chevron LeftChevron Left Soluções DataReady