Loading
trabalhador olhando para o laptop com luzes no fundo
eBook

Otimização do processamento de gás natural

Aumento da vazão e da segurança com o MPC
Baixe o eBook

Eleve sua instalação hoje

As instalações de processamento de gás natural enfrentam desafios técnicos significativos que afetam a eficiência da produção e a lucratividade. Abordar questões relacionadas à produtividade, rentabilidade, qualidade e consumo de energia com uma plataforma de controle e análise avançada pode aprimorar o desempenho operacional e otimizar as operações da instalação.

As instalações modernas implantam sistemas de MPC que se ajustam em tempo real para maximizar a rentabilidade, mantendo o consumo de energia sob controle.


Por que isso importa

lista de verificação de documentos
Otimização preditiva

A Otimização Preditiva com Model Predictive Control (MPC) envolve a análise de dados contínua automática para prever como as mudanças em uma variável impactarão as demais. Isso permite ajustes em tempo real, aumentando a eficiência e reduzindo custos. Nas operações de gás natural, o MPC pode otimizar a produção, a distribuição e o armazenamento ao prever e gerenciar variáveis como pressão, vazões e demanda, garantindo um fornecimento de gás estável e eficiente.

rede principal
Aprimoramento de processo

O aprimoramento do processo envolve a monitoração contínua do desempenho atual, o cálculo de pontos de ajuste ideais e o ajuste automático de malhas PID sem a necessidade de monitoração por parte do pessoal. Nas operações de gás natural, isso garante produção eficiente e distribuição eficiente por meio da otimização dinâmica de parâmetros, levando a confiabilidade aprimorada e redução de custos operacionais.

engenharia digital
Ajuste em tempo real

Alcance o desempenho ideal ao equilibrar continuamente a qualidade da produção com o uso de energia. Nas operações de gás natural, isso significa gerenciar dinamicamente as variáveis para garantir a produção e distribuição de gás de alta qualidade, ao mesmo tempo em que minimiza o consumo de energia, aprimorando a eficiência operacional geral.

Baixe o eBook gratuito

Uma abordagem metódica capacita
resultados positivos:

Otimizar a produção

Aprimore a eficiência

Impulsione melhores decisões

Reduza
o risco

Descubra como hoje

A digitalização avançou significativamente nos últimos anos, com as empresas passando do uso de tecnologias digitais para casos de uso selecionados para tornar processos inteiros digitais. As empresas de petróleo e gás não apenas estão se digitalizando cada vez mais, mas também estão fazendo isso com maior integração de soluções digitais e expansão da digitalização em toda a cadeia de fornecimento.

GlobalData

Otimização do processamento de gás natural

Baixe o eBook

Descubra como a utilização do MPC pode melhorar a tomada de decisões, ajudá-lo a reagir às condições da instalação e alcançar suas metas de produção no processamento de gás natural.

A jornada para uma produção flexível está a apenas um clique de distância.

Baixe o eBook gratuito

Pronto para começar?

Nossos consultores estão aqui para ajudar você em sua jornada para a instalação moderna.

Fale conosco
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Setores
  3. Chevron LeftChevron Left Soluções de software de automação para petróleo e gás
  4. Chevron LeftChevron Left Otimização do processamento de gás natural
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.