Soluções que colocam suas operações em foco
Experimente operações de midstream conectadas
Explore como as tecnologias de processo e energia se unem em tubulações, terminais e sistemas de compressão em uma experiência digital unificada
Sistemas digitais orientados por dados podem reduzir o tempo de parada anual em até 70% e diminuir significativamente os custos de manutenção não planejada em operações de tubulação e midstream.
Tecnologias como sensores, análise e controles automatizados permitem que os sistemas monitorem e ajustem continuamente o uso de energia, melhorando a eficiência em toda a infraestrutura de energia.
Fonte: https://www.iea.org/articles/energy-efficiency-and-digitalisation
A Agência Internacional de Energia constata que as tecnologias digitais já estão melhorando a segurança, a produtividade, a confiabilidade e a sustentabilidade dos sistemas de energia em todo o mundo.
Fonte: https://www.iea.org/reports/digitalisation-and-energy
"A transformação do sistema energético global continua em ritmo acelerado, com o gás natural projetado para ser um combustível de destino fundamental para a maioria das economias. A demanda por gás natural deve crescer de forma constante até 2050, com o GNL permanecendo como um pilar da segurança energética e da diversificação do fornecimento global."
Descubra as tecnologias midstream
Explore o Midstream Interactive
Veja como as tecnologias integradas e o relatório de análise avançado podem impulsionar suas operações midstream.
Pronto para aprender como você pode fazer mais?
Conecte-se com nossos especialistas para conhecer estratégias comprovadas para melhorar o retorno do investimento em petróleo e gás