Loading

Processamento de minerais

Um sistema de controle integrado para desempenho e resultados previsíveis

Main Image

Um ambiente desafiador do setor de mineração requer rígido controle das áreas de processo das operações de mineração: lixiviação, flotação, espessamento e refinamento. Nossas soluções de mineração fornecem um sistema digital de controle distribuído moderno para ajudar a produzir minerais processados de maneira consistente. Isso ajuda você a aumentar o rendimento, minimizar o tempo de parada não programada e integrar aplicativos de negócios para visualização em tempo real dos KPIs de produção.


Melhore a consistência para alcançar excelência operacional

Soluções de mineração para controle de processo integrado e consistente

Inconsistências em alimentação de minérios, uso excessivo de reagentes ou água potável e distúrbios no processo de mineração afetam o rendimento da produção. Isso também afeta o tempo de residência e os custos de produção. Toda mineradora tem o equipamento de controle necessário para a operação. No entanto, áreas diferentes da fábrica costumam ter controles de vários fornecedores. Não ter uma abordagem padronizada pode prejudicar a eficiência, aumentar a complexidade e os custos.

Uma abordagem integrada padrão aumenta a eficiência e o valor. Nossas soluções de mineração satisfazem os rígidos requisitos de controle do processamento de minérios e ajudam a facilitar a integração de sistemas em obsolescência existentes. As tecnologias da Internet das coisas conectam todos os níveis da organização, criando uma verdadeira mina conectada e transformando os dados da fábrica em informações de produção.

Com nossos aplicativos de mineração pré-fabricados, as empresas diminuem o tempo de engenharia para implementar estratégias de controle que ajudam a reduzir a variabilidade e melhorar o rendimento. Nossas soluções de mineração ajudam com facilidades de integração e conectividade. Nossas tecnologias de visualização, incluindo mobilidade, fornecem acesso a informações em qualquer lugar e a qualquer momento. Elas ajudam a monitorar tendências de produção em tempo real, o que permite agir rapidamente.


Unidades de mineração dispersas operando como se fossem uma

Novo sistema de controle de processo unifica 14 unidades para reduzir os custos

Um importante fabricante global de metais e terras raras adquiriu uma instalação na Califórnia. Seu objetivo era transformá-la em uma operação de mineração e processamento de alta tecnologia. O grande projeto de US$ 1 bilhão envolveu 14 unidades nesse local. Foi necessário padronizar um sistema de controle comum em cada instalação.

Saiba mais sobre o SDCD PlantPAx®
Pronto para falar com um consultor da Rockwell Automation®?

Oferecemos experiência no setor para ajudar você a projetar, implementar e suportar seu investimento em automação.

Recomendado para você