Loading

Trituração e moagem

Mantenha a qualidade em tempo real

Trituração e moagem

A capacidade de chegar ao minério que você busca é importante. E isso também é um desafio. Você está sob pressão para reduzir os custos, maximizar a extração e controlar o uso de energia. Você também busca uma maneira de manter um processo estável para ter mais produtividade. Você também tenta aumentar a eficiência triturando para um tamanho apropriado. Os sistemas de informação e controle integrados que estão ligados a equipamentos seguros e confiáveis de controle do motor possibilitam o controle consistente e flexível que você precisa para ajudar a maximizar as operações.


Eficiência energética e disponibilidade máxima

Controle inteligente de motor para operações de trituração eficientes

Você busca um tamanho consistente do produto, uso eficiente de energia e produção contínua. Sob condições de operação adversas, você precisa de equipamentos de controle que ofereçam desempenho, confiabilidade e robustez elevados. Os fornecedores de equipamentos dependem de nossos inversores de velocidade variável, soluções de controle inteligente de motor e de monitoração da condição para sistemas que atendam a essas especificações.

Nossos sistemas de controle inteligente de motor IntelliCENTER® proporcionam o padrão mais elevado de segurança elétrica e conectividade EtherNet/IP inigualável. Essa conectividade ajuda na integração aos sistemas de controle e supervisão e é parte integrante de nossa estratégia de mina conectada. Ela permite a agregação de dados para monitoração remota e análise de desempenho do equipamento, diagnóstico avançado e monitoração de integridade.

Nossos inversores têm alto desempenho para controle preciso de torque e velocidade que dão consistência à produção e reduzem o uso de energia. Eles ajudam a reduzir o esforço mecânico e diminuir a frequência de manutenção para proporcionar uma operação mais eficiente e econômica.

Nossas soluções ajudam operadores de equipamentos de trituração e moagem e reduzem o tempo de parada, aumentam a monitoração da produção, aumentam a segurança e reduzem os custos de operação.


Sistema de monitoração da condição

A supervisão da monitoração da condição da AMCOL prevê uma falha no equipamento

Como um líder mundial em argila bentonita, a American Colloid Company (AMCOL) se concentra na entrega de alta qualidade, em tempo hábil. Um dos locais de usinagem em Lovell, Wyoming, processa argila bentonita seca em produtos de perfuração de poços e areia para gatos.

A AMCOL implementou os controles de fabricação que melhoraram a produção e ajudaram a reduzir os custos de operação. Isso ajudou a confirmar que os produtos finais apresentem um desempenho uniforme e segundo padrões específicos do cliente.

A meta da AMCOL era ajudar a prevenir danos no motor antes que eles ocorressem. Ela também queria reduzir o tempo de parada não programada obtendo informações úteis para tomar decisões em tempo hábil sobre a condição do equipamento. Leia mais sobre como conseguimos atender às exigências descritas pela AMCOL.

Saiba mais sobre monitoração da condição
Pronto para falar com um consultor da Rockwell Automation®?

Oferecemos experiência no setor para ajudar você a projetar, implementar e suportar seu investimento em automação.

Recomendado para você