Resultados do mundo real de
controle de processo e energia conectados
Explore histórias de sucesso de clientes que mostram como o alinhamento do controle de processo e dos sistemas elétricos melhora a visibilidade, estabiliza as operações e proporciona ganhos consistentes de desempenho.
Empresas de mineração que utilizam tecnologias digitais avançadas e integradas alcançaram até 20% de melhoria na produtividade das operações
Organizações industriais alcançaram mais de 300% de retorno do investimento com plataformas de dados e automação integradas, impulsionadas por melhorias na eficiência, confiabilidade e visibilidade
A otimização integrada e orientada por dados em sistemas de mineração pode reduzir o consumo de energia em mais de 30% enquanto melhora a eficiência e o desempenho do sistema
"A produtividade da mineração caiu cerca de 50% nas últimas duas décadas, tornando as melhorias de eficiência habilitadas por tecnologia essenciais para restaurar o desempenho e a competitividade."
Explore sucessos do mundo real
Leia os casos de clientes
Veja como as empresas de mineração ganharam maior confiabilidade e visibilidade com uma abordagem unificada
Pronto para aprender como você pode fazer mais?
Conecte-se com nossos especialistas para aprender estratégias comprovadas para melhorar o retorno do investimento na mineração