Loading
Visão noturna de uma mina de cobre em NSW, Austrália
Guia

Processo e energia unificados para retorno do investimento em mineração

Descubra como você pode obter visibilidade centralizada e em tempo real dos ativos de automação, permitindo uma monitoração eficiente.
Leia o guia

Uma plataforma unificada simplifica tudo

engrenagem de seta
Construído para mineração

Unifique processo e energia em toda a sua operação para lidar com a variabilidade, ajudando você a estabilizar a produção, gerenciar energia e manter o desempenho em ambientes de mineração exigentes.

seta para cima de desempenho
Operações confiáveis e eficientes

Integre controle de processo e sistemas elétricos para melhorar a coordenação, reduzir o desperdício de energia e aumentar a visibilidade, permitindo uma produção mais confiável e o uso eficiente da energia em toda a sua operação.

software de monitoração
Soluções de controle expansíveis

Padronize arquiteturas de processo e energia com aplicação flexível que se expande por todos os locais, simplificando a engenharia, a consistência e a expansão à medida que as demandas operacionais e de energia evoluem.

Leia o guia

Unifique processo e energia para
operações de mineração mais inteligentes

Saiba como a conexão do controle de processo e dos sistemas elétricos melhora a visibilidade, estabiliza a produção e ajuda a maximizar a eficiência operacional e a eficiência energética em todo o seu local.

Os ganhos da mineração digital vêm da monitoração em tempo real e dos dados integrados em todas as operações, permitindo decisões mais rápidas e maior produtividade em toda a cadeia de valor.

Fonte: https://www.mckinsey.com/industries/metals-and-mining/our-insights/how-digital-innovation-can-improve-mining-productivity

Reunir sistemas anteriormente separados elimina silos de dados e cria uma visão operacional única e em tempo real, o que melhora diretamente a eficiência e a coordenação.

Fonte: https://www.processingmagazine.com/process-control-automation/article/15587109/modern-dcs-optimizes-mining-operations

As organizações que implementaram sistemas integrados reduziram o tempo de parada não programada em até 40%, ao mesmo tempo em que melhoraram a eficiência dos processos e a expansibilidade. 

Fonte: https://community.ibm.com/community/user/blogs/
catalin-sturza/2025/03/04/forester-tei-deep-dive

Explore o retorno do investimento unificado na mineração

"A produtividade da mineração caiu cerca de 50% nas últimas duas décadas, tornando as melhorias de eficiência habilitadas por tecnologia essenciais para restaurar o desempenho e a competitividade."

McKinsey & Company, Unearthing a new era of innovation in mining, 2023

Obtenha retorno do investimento na mineração

Explore as aplicações de mineração

Veja como os mineradores podem obter controle de processo e visibilidade com uma abordagem unificada

Descubra aplicações de mineração

Pronto para aprender como você pode fazer mais?

Conecte-se com nossos especialistas para aprender estratégias comprovadas para melhorar o retorno do investimento na mineração.

Fale conosco
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Setores
  3. Chevron LeftChevron Left Mineração
  4. Chevron LeftChevron Left Processo e energia unificados para retorno do investimento em mineração
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.