Repensando a mineração para um
futuro sustentável
Descubra a tecnologia usada pelas operações de mineração modernas para transformar desafios ambientais em resultados operacionais e comerciais mensuráveis.
11 %
do total de emissões globais de gases de efeito estufa pode ser atribuído ao setor global de mineração e metais.
12–14 bilhões
de metros cúbicos de água são usados na mineração anualmente, e cerca de 70 % das operações de mineração enfrentam riscos de escassez de água.
Mineração
responde por aproximadamente 6 % da demanda global de energia.
“A indústria de mineração está em um ponto de inflexão em que a sustentabilidade e a descarbonização são os principais itens nas agendas dos CEOs, e as soluções para descarbonizar a maioria das emissões se tornarão econômicas nesta década.”
Infográfico de sustentabilidade na mineração
Explore o que é possível
Explore maneiras comprovadas de reduzir energia, água e emissões em sua operação de mineração.
Pronto para aprender como você pode fazer mais?
Veja como a tecnologia oferece resultados mensuráveis de sustentabilidade em operações de mineração.