Loading

Descubra para onde as tendências em mineração estão se encaminhando

Adoção de dados em mineração – Liderando o caminho
Explore o infográfico
Homem e mulher trabalhadores em um canteiro de obras conversam
Saiba como os mineradores estão adotando soluções digitais
Explore o infográfico

Mantenha-se informado!

Os líderes da indústria de mineração estão fazendo investimentos em tecnologias digitais. Mantenha-se atualizado sobre as tendências que estão governando o futuro da inovação em mineração.

LUCROS DE AMANHÃ, TECNOLOGIA DE HOJE.

ícone de parafuso

Melhore a gestão de energia

ícone de blindagem com marca de seleção

Aprimore a segurança de processo

Ícone de maximização

Impulsione a visibilidade

entrada

Reduza custos

Explore o infográfico da mineração conectada


Enfrente os desafios da mineração

Saiba como as principais empresas de mineração estão se adaptando à nova onda de tecnologias digitais. Quais são os níveis atuais de adoção de soluções orientadas por dados no mercado atual? Descubra agora em nosso infográfico Connected Mine: 

  • Como os mineradores estão enfrentando os desafios atuais
  • Qual é o nível de investimento em tecnologia
  • Como os mineradores podem colher os benefícios do digital
Grande escavadeira em um novo canteiro de obras, com o céu azul e o sol ao fundo

“Os dados existem há muito tempo. Um dos maiores desafios da transformação digital é, na verdade, torná-los algo útil.”

— Ex-gerente geral, Rio Tinto

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Setores
  3. Chevron LeftChevron Left Mineração
  4. Chevron LeftChevron Left O infográfico da Connected Mine
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.