Loading
Trabalhador com equipamento de alta visibilidade observando uma mina ao pôr do sol
eBook

Confiabilidade de engenharia na mineração

Veja como um sistema de controle distribuído (DCS) oferece uma visão mais clara do desempenho em ativos, sistemas e locais em operações de mineração.
Baixe o eBook

Uma plataforma unificada simplifica tudo

ícone de carrinho de mineração
Construído para mineração

Unifique o processo e a energia em toda a sua operação para lidar com a variabilidade, ajudando você a estabilizar a produção, gerenciar a energia e manter o desempenho em ambientes de mineração exigentes.

ícone de engenharia digital
Operações confiáveis e eficientes

Integre controle de processo e sistemas elétricos para melhorar a coordenação, reduzir o desperdício de energia e aumentar a visibilidade, permitindo uma produção mais confiável e uso eficiente da energia em toda a sua operação.

ícone de seta para cima
Soluções de controle expansíveis

Padronize as arquiteturas de processo e energia com aplicação flexível que se expande por todos os locais, simplificando a engenharia, a consistência e a expansão à medida que as demandas operacionais e de energia evoluem.

Baixe o eBook

Processo e energia conectados proporcionam
maior confiabilidade para organizações de mineração

Saiba como a integração de estratégias de processo e energia ajuda as operações de mineração a evitar interrupções, otimizar o uso de energia e construir sistemas mais resilientes que funcionam nas condições atuais.

A produtividade da mineração caiu até 28% na última década, destacando a necessidade de operações conectadas e orientadas por dados para melhorar o desempenho.

Fonte

Plataformas integradas e orientadas por dados permitem visibilidade em tempo real e melhorias mensuráveis na eficiência operacional, inovação e tomada de decisões.

Fonte

Sistemas integrados de energia e controle podem transformar ativos em sistemas flexíveis e responsivos que aumentam a confiabilidade, a estabilidade e a eficiência geral.

Fonte

Baixe o e-book

A produtividade da mineração diminuiu cerca de 50 % nas últimas duas décadas, tornando as melhorias de eficiência habilitadas por tecnologia essenciais para restaurar o desempenho e a competitividade.

McKinsey & Company - Descobrindo uma nova era de inovação na mineração, 2023

Obtenha maior confiabilidade na mineração

Explore as arquiteturas de mineração

Veja como os mineradores podem obter maior confiabilidade e visibilidade com uma abordagem unificada.

Baixe o eBook

Pronto para aprender como você pode fazer mais?

Conecte-se com nossos especialistas para aprender estratégias comprovadas para melhorar o retorno do investimento na mineração.

Fale conosco
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Setores
  3. Chevron LeftChevron Left Mineração
  4. Chevron LeftChevron Left Confiabilidade de engenharia na mineração
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.