A estabilidade operacional dos processos de produção de ferro e de aço está sob constante ameaça devido à variação na qualidade das matérias-primas, bem como de outras condições operacionais. Manter a consistência e operações eficientes, ao mesmo tempo em que se aborda a economia de energia e a redução de emissão, é fundamental para garantir a produtividade.
Desafios por aplicação
Sinter e coque
Com várias operações espalhadas por grandes distâncias, a coordenação das máquinas é difícil de criar e manter, especialmente em caso de falha do subsistema. Uma plataforma de controle comum para todos os subsistemas proporciona maior rentabilidade e qualidade para as fábricas de sinter e scheduling e coordenação adequadas de equipamentos para as fábricas de coque.
Alto-forno – Fabricação de aço com oxigênio básico
Para garantir qualidade, precisão e segurança, são necessárias operações otimizadas para ter resfriamento confiável do forno, automação dos tempos de ciclo e entrega de ar quente, e redução do consumo de combustível. Reduza os riscos e traga visibilidade do processo para o nível de empresa com um SDCD moderno, aberto e de alta disponibilidade.
Forno de arco elétrico (EAF)
Os padrões crescentes para EAFs exigem relatório de análise avançado e um sistema de controle unificado para obter controle preciso, gerenciamento de energia e otimização de energia. Alcance esse objetivo fornecendo sistemas integrados e tecnologias de controle preditivo por modelo.
Impulsione a eficiência e reduza custos
Integre um SDCD moderno
Atenda aos requisitos exigentes dos processos de produção de ferro e de aço que os usuários do sistema enfrentam, como a dificuldade de equilibrar sistemas de alta disponibilidade, conectividade com instrumentos de processo inteligentes e interface integrada com aplicações de Nível 3.
Um SDCD moderno pode acelerar sua jornada de transformação digital ao incorporar os mais recentes desenvolvimentos em controle de processo.
Supere os desafios energéticos e aumente o lucro
Melhorar a eficiência energética em fornos de arco elétrico pode ser um desafio. O gerenciamento estratégico de energia permite que você tenha controle sobre o uso de energia e reduza o consumo sem impacto na produção ou na qualidade do produto.
Obtenha visibilidade energética em tempo real, identifique áreas específicas para otimização e melhore sua eficiência e lucro das operações com sistemas de gerenciamento específicos de energia.
Maximize o desempenho em seus processos de produção de aço
Nossas soluções de controle, informação e segurança podem revelar novas maneiras de aumentar a produção, reduzir custos e aumentar a qualidade do produto. Encontre uma solução que atenda às necessidades de sua fábrica.
Outros também visualizaram
Com base em sua atividade