Loading
Vista aérea em 3D de uma correia transportadora automatizada com braços robóticos em uma fábrica de produtos médicos
eBook

A instalação do futuro

Flexível, expansível e ágil: o futuro da fabricação para o setor de ciências da vida
Baixe o eBook gratuito

Construa seu futuro... hoje

Os fabricantes do setor de ciências da vida enfrentam pressões cada vez maiores para aumentar a velocidade e a quantidade da produção, especialmente diante da evolução dos tipos de tratamento e da mudança nas regulamentações.

Você pode tomar decisões mais rápidas e fundamentadas para otimizar a produção, atender às demandas atuais com integração de tecnologia e implementar soluções que funcionem em harmonia, mesmo com seus sistemas em obsolescência.


Por que isso é importante

ícone de relógio
Maximização da disponibilidade

Ao utilizar sistemas com capacidade de otimização antecipada, você pode economizar tempo e dinheiro ao simplificar o estágio de implementação e agilizar a produção com simulações de layout

monitor com dados
Garantia de qualidade

Diante do aumento das exigências regulatórias e da demanda por terapias direcionadas, sua instalação deve ser capaz de se comunicar de forma integrada, além de armazenar e transferir dados com segurança. Uma abordagem unificada permite manter todas as suas informações sob controle e aprimorar a produção por meio de sistemas essenciais

seta para cima indicando o desempenho
Preparação para o futuro

A medicina evolui à medida que a tecnologia avança e pode resultar em demandas distintas de instalação e produção. Supere ambos os desafios com sistemas criados para se expandir conforme a demanda e se adaptar a várias linhas de produtos diferentes.

Baixe o eBook

Uma abordagem unificada garante
resultados positivos:

Aumentar a eficiência

Reduza o tempo de instalação e de comissionamento em até 50%

Otimizar a produção

Habilite recursos avançados de automação com flexibilidade incorporada para escalar

Reduzir riscos

Mantenha a qualidade consistente em várias linhas de produção

Baixe o eBook

A instalação do futuro

Baixe o eBook

Contar com tecnologia de uso único, sistemas em obsolescência, informações, recursos de conectividade e projetos modulares e móveis pode ajudar você a alcançar seus objetivos agora, enquanto se prepara para o sucesso futuro.

Baixe o eBook para saber mais.

Baixe o eBook

Deseja começar?

Nossos consultores estão à disposição para ajudar você a traçar seu futuro. Preencha o formulário abaixo para entrar em contato ainda hoje

Fale conosco
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Setores
  3. Chevron LeftChevron Left Ciências da vida
  4. Chevron LeftChevron Left A instalação de ciências da vida do futuro
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.