Loading

Uma perspectiva atualizada da otimização da rentabilidade

Como os fabricantes de bens de consumo embalados extraem as melhores informações dos dados
Baixe o eBook gratuito
Supervisor de fábrica de alimentos ou trabalhador segurando um tablet digital em uma fábrica de produção de óleo vegetal refinado.
Estratégias de otimização da rentabilidade para bens de consumo embalados
Baixe o eBook gratuito

Uma nova abordagem para a rentabilidade, fundamentada em dados.

Para fabricantes de bens de consumo embalados (CPG), as medições gerais exigem apenas iniciativas de otimização da rentabilidade até o momento. Descubra uma abordagem que contextualiza os dados a fim de embasar informações acionáveis e identificar soluções expansíveis para desafios críticos de rentabilidade.

Ao usar os dados de forma mais eficaz, você pode desbravar rotas direcionadas para a melhoria da rentabilidade em toda a organização.


Veja os destaques

Maximização da análise

Apenas 40% dos dados de fabricação coletados são usados com eficácia, de acordo com líderes de CPG. Ao aproveitar os dados para fundamentar estratégias visando a melhoria da rentabilidade, você pode atingir novas eficiências, identificar economias de custo e assegurar a tomada de decisões mais rápida.

Garrafas na linha de produção

Além da eficiência geral do equipamento

A eficiência geral do equipamento (OEE) é um ponto de partida para identificar a perda de rentabilidade, mas não fornece uma avaliação abrangente da produção. Quando dados são agregados à eficiência geral do equipamento, os líderes de bens de consumo embalados ganham visibilidade para identificar oportunidades de melhoria da rentabilidade em todo o ecossistema da produção.

Soluções direcionadas de bens de consumo embalados

Contando com os dados como guia, você pode aproveitar soluções precisas e expansíveis projetadas para a fabricação. Da visão das máquinas ao controle preditivo por modelo, explore como essas ferramentas fornecem resultados relevantes em termos de disponibilidade, desempenho e qualidade.

Baixe o eBook sobre otimização da rentabilidade de CPG

Resultados reais 

de nossas soluções de otimização da rentabilidade

Uma abordagem de rentabilidade fundamentada em dados não é teórica e apresentou resultados reais para empresas de bens de consumo embalados. Aproveitando soluções inteligentes de rentabilidade embasadas em dados, os fabricantes usaram essa abordagem para gerar resultados relevantes.

>50%

de redução no desperdício de produtos usando uma solução de envase orientada por IA

10%

de redução no consumo de energia, graças ao controle preditivo por modelo

70%

de redução em produtos descartados, contando com análise preditiva e produção autônoma

52%

de redução no tempo de parada não programada graças a simulações de gêmeos digitais

Baixe o EBOOK

Você está enfrentando dificuldades para traçar sua rota rumo à otimização da rentabilidade?

Temos consultores que podem ajudar.

Fale conosco
Recomendado para você
Loading
Fábrica de laticínio
Fábrica de laticínio
Case Study
Case Study
Fábrica de laticínio
Aumento da produção de leite e redução de custos com controle de processo em malha fechada.
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Setores
  3. Chevron LeftChevron Left Automação de alimentos e bebidas
  4. Chevron LeftChevron Left Uma perspectiva atualizada da otimização da rentabilidade
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.