Conexão unicast ou multicast
Durante a configuração do módulo, você deve configurar a Conexão por meio do parâmetro
EtherNet/IP. A escolha da configuração determina como os dados de entrada são
transmitidos pela rede.
Os módulos PointMax I/O usam um dos seguintes métodos para transmitir dados:
- Multicast – As conexões multicast fornecem informações de um emissor para vários receptores simultaneamente. As cópias de uma transmissão são passadas para um subconjunto selecionado de destinos possíveis.
- Unicast – As conexões Unicast são transmissões ponto a ponto entre um nó de fonte e um nó de destino na rede. Uma transmissão é enviada para um controlador de destino.
IMPORTANTE:
A configuração padrão é unicast. Use Unicast porque ele reduz o uso da largura de banda da rede. No entanto, se estiver usando um controlador ControlLogix 5580 em um sistema de alta disponibilidade, é necessário usar o Multicast.
Dê sua opinião