Intervalo do pacote requisitado
O Intervalo do pacote requisitado (RPI) é um parâmetro configurável que define uma taxa específica na qual os dados são trocados entre o controlador e o módulo.
Você define o valor do intervalo do pacote requisitado durante a configuração inicial do módulo e pode ajustá-lo conforme necessário depois que a operação do módulo tiver começado.
IMPORTANTE:
Se você alterar o RPI enquanto o projeto estiver on-line, a conexão com o módulo será encerrada e restabelecida de uma das seguintes maneiras:
- Iniba a conexão com o módulo, altere o valor do intervalo do pacote requisitado e desiniba a conexão.
- Altere o valor do intervalo do pacote requisitado. Nesse caso, a conexão é interrompida e reiniciada imediatamente depois que você aplica a mudança à configuração do módulo.
Dê sua opinião