Inibição do módulo
A inibição do módulo permite suspender indefinidamente uma conexão entre um controlador e um módulo sem ter que remover o módulo da configuração. Esse processo interrompe temporariamente a conexão entre o controlador e o módulo.
IMPORTANTE:
Sempre que você inibe um módulo com saídas, todas as saídas mudam para o estado configurado no modo de programa.
Você pode usar a inibição de módulo nas seguintes situações:
- Quando quiser realizar a manutenção no módulo.
- Para atualizar um módulo, por exemplo, atualizar a versão do firmware do módulo.
- Você está usando um programa que inclui um módulo que você ainda não possui. Você não quer que o controlador procure um módulo que ainda não existe. Nesse caso, você pode inibir o módulo em seu programa até que ele resida fisicamente no sistema.
Use o procedimento a seguir para inibir e desinibir o módulo:
- Inibir o módulo - Acesse a visualização Conexão na caixa de diálogo Propriedades do módulo, selecione Inibir módulo e selecione Aplicar ou OK.
- Faça a atualização necessária
- Desinibir o módulo - Acesse a visualização Conexão na caixa de diálogo Propriedades do módulo, desmarque Inibir módulo e selecione Aplicar ou OK.
Dê sua opinião