Inibição do módulo

A inibição do módulo permite que você suspenda indefinidamente uma conexão, incluindo conexões Somente escuta, entre um controlador e um módulo sem ter que remover o módulo da configuração. Esse processo interrompe temporariamente a conexão entre o controlador e o módulo.
IMPORTANTE:
Sempre que você inibe um módulo com saídas, todas as saídas mudam para o estado configurado no modo de programa.
Use a inibição do módulo nos seguintes cenários:
  • Para realizar a manutenção do módulo.
  • Para atualizar um módulo, por exemplo, atualizar a versão do firmware do módulo.
  • Se usar um programa que inclua um módulo que você ainda não possui fisicamente. Você não quer que o controlador procure um módulo que ainda não existe. Nesse caso, você pode inibir o módulo em seu programa até que ele resida fisicamente no sistema.
Use o procedimento a seguir para inibir e desinibir o módulo:
  1. Iniba o módulo.
    1. Acesse o modo de visualização Conexão na caixa de diálogo Propriedades do módulo e marque a caixa de seleção Inibir módulo.
    2. Selecione Aplicar ou OK.
  2. Faça a atualização necessária
  3. Desiniba o módulo:
    1. Acesse o modo de visualização Conexão na caixa de diálogo Propriedades do módulo e desmarque a caixa de seleção Inibir módulo.
    2. Selecione Aplicar ou OK.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal