Visualização Canais

A visualização Canais mostra uma característica geral dos valores de configuração para todos os canais do módulo.
DICA: Nem todas as configurações de canal estão incluídas na visualização Canais. Para visualizar ou alterar o conjunto completo da configuração do canal e também para visualizar as informações de diagnóstico do canal, use a visualização Chxx.
Você pode realizar as seguintes ações nessa visualização para todos os canais:
  • Desabilitar o canal, se desejado.
  • Alterar o tipo de saída e a faixa de saída.
  • Habilitar ou desabilitar a detecção de ausência de carga
  • Habilitar ou desabilitar a retenção para inicialização
  • Definir a conversão de escala e recalcular todas as configurações com a unidade de engenharia.
  • Configurar a manipulação de falhas de conexão
Você pode usar essa visualização para monitorar a configuração de todos os canais do módulo. Para visualizar as informações de diagnóstico do canal, acesse a respectiva visualização Chxx.
Exemplo de visualização Canais

Visualização Chxx

A visualização Chxx, em que xx representa o número do canal, mostra as opções de configuração disponíveis para o respectivo canal.
Nessa visualização, é possível fazer o seguinte:
  • Desabilitar o canal, se desejado
  • Alterar o tipo de saída e a faixa de saída.
  • Habilitar ou desabilitar HART.
  • Habilitar ou desabilitar a detecção de ausência de carga
  • Habilitar ou desabilitar a retenção para inicialização
  • Definir as configurações de conversão de escala.
  • Recalcular as unidades de medida se a configuração for alterada.
  • Configurar a manipulação de falhas de conexão
  • Visualizar informações de diagnóstico do canal
Exemplo de visualização Chxx

Recalcular Unidades

A opção Recalcular Unidades permite que você recalcule todas as configurações com a unidade de engenharia após uma alteração de escala. Considere o seguinte:
  • A opção Recalcular Unidades é ativada quando a configuração de escala é alterada.
  • Ao selecionar a opção Recalcular Unidades, os novos valores recalculados com base na nova configuração de escala são exibidos junto com os valores antigos para que você possa verificar antes de alterar.
  • Se você selecionar “Sim” para prosseguir com a alteração, os novos valores serão definidos, mas serão aplicados quando você selecionar “Aplicar/OK”.
  • Se você selecionar “Não” para cancelar a alteração, os valores antigos serão mantidos. Você pode selecionar Recalcular Unidades novamente ou alterar manualmente essas configurações com base na nova conversão de escala.
Exemplo de Recalcular unidades

Diagnóstico do Canalxx

Exibe as informações de diagnóstico do canal quando conectado ao módulo. Quando estiver on-line com o módulo, selecione Diagnóstico na visualização Chxx para ver as informações de diagnóstico.
Exemplo de diagnóstico do Canalxx

Visualização Limites

Cada canal do módulo de saída analógica tem uma visualização Limites à qual está associado. As opções de unidades de sinal correspondem ao tipo e à faixa de saída do canal.
Nessa visualização, é possível fazer o seguinte:
  • Desabilitar todos os alarmes.
  • Travar os alarmes de fixação e configurar o travamento de saída
  • Habilitar/desabilitar a rampa de saída em diferentes modos e configurar a taxa de rampa (se qualquer modo de rampa estiver habilitado).
    IMPORTANTE: Quando o HART está habilitado, a taxa de rampa máxima permitida no modo de operação é de 833,33%/s.
Exemplo de visualização Chxx – Limites
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal