Visualização Canais

A visualização Canais mostra uma característica geral dos valores de configuração para todos os canais do módulo.
DICA: Nem todas as configurações de canal estão incluídas na visualização Canais. Para visualizar ou alterar o conjunto completo da configuração do canal e também para visualizar as informações de diagnóstico do canal, use a visualização Chxx.
Você pode realizar as seguintes ações nessa visualização para todos os canais:
  • Desabilitar o canal, se desejado
  • Alterar o tipo de entrada, método de fiação, tipo de sensor e faixa de entrada
  • Selecionar filtro de encaixe
  • Definir a conversão de escala e recalcular todas as configurações com a unidade de engenharia
  • Definir a filtragem digital
  • Disable alarms
Exemplo de visualização Canais

Visualização Chxx

A visualização Chxx, em que xx representa o número do canal, mostra as opções de configuração disponíveis para o respectivo canal.
Nessa visualização, é possível fazer o seguinte:
  • Desabilitar o canal, se desejado
  • Alterar o tipo de entrada, o método de fiação, o tipo de sensor, a faixa de entrada e o offset de cobre de 10 ohms
  • Selecionar filtro de encaixe
  • Definir a conversão de escala e recalcular todas as configurações com a unidade de engenharia
  • Definir a filtragem digital
  • Visualizar informações de diagnóstico do canal
Não é possível ver a opção para habilitar a detecção de Fio Interrompido, pois ela está sempre habilitada para este módulo.
DICA: Para travar e configurar parâmetros de alarme, acesse a visualização Alarmes.
Exemplo de visualização Chxx

Recalcular Unidades

A opção Recalcular Unidades permite que você recalcule todas as configurações com a unidade de engenharia após uma alteração de escala. Considere o seguinte:
  • A opção Recalcular Unidades é ativada quando a configuração de escala é alterada.
  • Ao selecionar a opção Recalcular Unidades, os novos valores recalculados com base na nova configuração de escala são exibidos junto com os valores antigos para que você possa verificar antes de alterar.
  • Se você selecionar “Sim” para prosseguir com a alteração, os novos valores serão definidos, mas serão aplicados quando você selecionar “Aplicar/OK”.
  • Se você selecionar “Não” para cancelar a alteração, os valores antigos serão mantidos. Você pode selecionar Recalcular Unidades novamente ou alterar manualmente essas configurações com base na nova conversão de escala.
Exemplo de Recalcular unidades

Diagnóstico do Canalxx

Exibe as informações de diagnóstico do canal quando conectado ao módulo. Quando estiver on-line com o módulo, selecione Diagnóstico na visualização Chxx para ver as informações de diagnóstico.
Exemplo de diagnóstico do Canalxx

Visualização Alarmes

Cada canal no módulo de entrada tem uma visualização Alarmes. Nessa visualização, é possível fazer o seguinte:
  • Desabilitar todos os alarmes.
  • Habilitar/desabilitar o travamento e definir os limites de alarme para os alarmes de processo:
    • Alto alto
    • Alto
    • Baixo
    • Baixo baixo
    • Zona morta
  • Habilitar/desabilitar o travamento e definir o limite para o alarme de variação.
    DICA: O limite de alarme de variação de 0,0 desabilita o alarme de variação.
Exemplo de visualização Chxx - Alarmes
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal