Adicionar o adaptador a um projeto
- Verifique se o projeto está online.
- Clique com o botão direito na sua porta de rede e escolha Novo módulo.

- Na caixa de diálogo Tipo de módulo, realize as seguintes tarefas:
- No campo de busca, digite o código de catálogo do seu adaptador.Este exemplo usa o adaptador 5034-AENTR.
- Selecione seu adaptador a partir do resultado da pesquisa.Para alguns módulos, a caixa de diálogo Selecionar revisão principal pode ser exibida. Se essa caixa de diálogo for exibida, escolha a revisão principal do módulo e clique em OK
- Selecione Criar.

- Na caixa de diálogo Definição do dispositivo, faça o seguinte:
- Insira um nome para seu adaptador.
- No campo Ethernet Address, insira o endereço IP.
- Configure a versão adequada do firmware que está no seu adaptador. Use os menus suspensos à esquerda e à direita em Revisão.OpçãoDescriçãoRevisão principal (menu suspenso esquerdo)Esta campo exibe somente as revisões principais que são aplicáveis à serie selecionada. Este campo aparece escurecido quando se está online, a menos que o módulo suporte permitir que sejam feitas alterações nas revisões principais online.Revisão secundária (campo direito)Define a revisão secundária do módulo. O intervalo válido é de 1 a 255. Esse campo é ativado enquanto offline e nos modos Programa, Programa remoto e Execução remota. Ela aparece esmaecida no modo de operação ou quando a Codificação eletrônica estiver definida como Desabilitar a codificação.

- Selecione a configuração adequada da codificação eletrônica.Opção de codificaçãoDescriçãoMódulo compatívelPermite que o dispositivo instalado aceite a chave do dispositivo que é definido no projeto quando o dispositivo instalado pode emular o dispositivo definido. Com o módulo compatível, você pode geralmente substituir um dispositivo por outro dispositivo que tenha as seguintes características:
- Código de catálogo idêntico ou compatível
- Revisão principal igual ou superior
- Revisão secundária da seguinte forma:
- Se a revisão principal for igual, a revisão secundária deve ser a mesma ou posterior.
- Se a revisão principal for maior, a revisão secundária pode ser qualquer número.
- Você pode usar uma versão XT do módulo no lugar de um módulo não XT ou uma versão não XT do módulo no lugar de um módulo XT.
Desativar a codificaçãoIndica que os atributos de codificação não estão sendo considerados ao tentar comunicar-se com um dispositivo. Com a opção Desabilitar codificação, a comunicação pode ser feita com outro tipo de dispositivo que não seja o especificado no projeto.Correspondência exataO tipo específico do produto. O código do produto é mapeado para um código de catálogo. - Selecione o tipo de conexão na lista suspensa Conexão.Opções de conexãoDescriçãoNenhumaNão há conexão direta do controlador (Originador) com o adaptador.StatusRelata o status do dispositivo.
- Selecione o modo de rede na lista suspensa Modo de rede.Opções de modo de redeDescriçãoFuncionalidade de redundância de nível de dispositivo (DLR)Oferece caminhos redundantes.Protocolo de redundância paralela (PRP)Dados duplicados no nível físico para cada caminho.
- Defina o tamanho do rack para o número de módulos incluindo o adaptador. Por exemplo, um adaptador com 32 módulos de E/S é considerado como tamanho de rack 33.
- Selecione OK. Se você definir Conexão como Status, selecione Sim na caixa de diálogo Aplicar alterações.

- Na caixa de diálogo Novo módulo, selecione a Conexão em Configuração e execute as seguintes tarefas:
- Defina o intervalo do pacote requisitado (RPI). O intervalo aceitável é de 25,0 a 750,0 ms, com 200,0 ms como padrão. Esta conexão é apenas para dados de status, sem E/S.
- Defina a Conexão sobre EtherNet/IP como Unicast ou Multicast na lista suspensa.No caso de controladores não redundantes, o valor padrão é Unicast quando o dispositivo alvo é compatível com unicast. Caso contrário, o valor padrão é Multicast. No caso de controladores redundantes, o valor padrão é Multicast quando o dispositivo alvo é compatível com multicast. Caso contrário, o valor padrão é Unicast.

- Selecione OK.
- Salve o projeto.
- Se o projeto não tiver um caminho de comunicação com o controlador, selecione Navegador para criar um caminho.
- Na caixa de diálogo Quem está ativo, escolha o caminho desejado, selecione Definir caminho do projeto e feche a caixa de diálogo.
- Verifique se a chave de modo do controlador está na posição do modo PROG
- Clique com o botão direito no ícone Status do controlador e escolha Entrar online.
- Na caixa de diálogo Conectado para entrar online, selecione Download.
- Confirme que deseja fazer o download do projeto.O projeto é descarregado para o controlador. A caixa de diálogo Conectado para entrar online fecha quando o download é concluído.
Dê sua opinião