Anomalias conhecidas de versões anteriores
A lista identifica as anomalias conhecidas no FactoryTalk Optix provenientes de versões anteriores.
Use as informações de identificação entre parênteses para rastrear a anomalia em versões futuras ou para referência ao receber assistência do Suporte ao Cliente com um problema relacionado.
O membro DINT da tag de alias UDT não exibe Mín./Máx. [5306346]
O membro DINT da tag de alias UDT não exibe valores Mín./Máx. Por exemplo, depois de importar tags online, os valores Mín./Máx. para o membro DINT continuam ausentes. Para resolver isso, certifique-se de que o valor
Habilitar propriedades estendidas
esteja definido como Verdadeiro
antes de importar tags.Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.7.0.
Notificações de alarmes do Logix não compatíveis via backplane EEC [5305119]
As notificações de alarmes do Logix não funcionam ao usar um EEC com comunicação de backplane com um controlador Logix. Por exemplo, widgets de alarme não exibem atualizações de status e alterações como Habilitar/Desabilitar não são refletidas no Optix. Evite usar alarmes baseados em controladores nessa configuração ou use um método de comunicação compatível.
Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.7.0.
Vazamento de memória PDF durante a mudança de tela [3147344]
Um vazamento de memória ocorre ao alternar entre a tela inicial e a tela PDF a cada 3 segundos. Por exemplo, ao alternar repetidamente durante mais de 5 horas, é exibido um aumento gradual no uso de memória. Evite alternar frequentemente ou otimize as transições de tela.
Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.3.0.
Falha ao importar tags do Codesys com caracteres especiais no caminho do projeto [5439892]
As tags do CODESYS não podem ser importadas quando o nome do projeto ou o caminho de armazenamento contém caracteres especiais. Mensagens de erro indicam falha na verificação do certificado devido à incompatibilidade de impressão digital e impossibilidade de conexão com a estação. Garanta que o nome do projeto e o caminho de armazenamento não incluam caracteres especiais.
Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.7.0.
Metadados do tipo de matriz do temporizador não exibidos durante a importação online [5276444]
Os membros do tipo de matriz do temporizador não exibem metadados durante a importação online. Por exemplo, depois de habilitar as propriedades estendidas e importar tags online, os metadados dos membros da matriz do temporizador continuam ausentes. Verifique se as definições de configuração estão corretas e importe novamente as tags.
Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.7.0.
Caracteres especiais não são reconhecidos com diferenciação de maiúsculas e minúsculas nas regras de senha [4967372]
Alguns caracteres especiais, como ñ, ö e ä, não são reconhecidos com diferenciação de maiúsculas e minúsculas na janela Definir senha do projeto quando a regra para misturar caracteres maiúsculos e minúsculos está habilitada. Por exemplo, inserir ñ e Ñ não satisfaz a regra e o ícone de erro permanece vermelho. Use letras padrão do inglês para atender às regras de senha.
Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.7.0.
Inconsistência de entrada numérica entre plataformas para UInt64 e Int64 [4045878]
Plataformas diferentes exibem resultados inconsistentes ao inserir valores máximos de UInt64 e Int64 em controles numéricos. Por exemplo, ao inserir
18446744073709551615
em UInt64, 9223372036854775808
é exibido no Emulador/WebUI/Ferramentas de Tempo de Execução, mas o valor é exibido corretamente no Terminal. Evite usar os valores máximos de UInt64 e Int64 até que a inconsistência seja resolvida.Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.6.0.
Problema de alocação de direitos na implementação do Kubernetes [5468202]
Quando o
FactoryTalk Optix
é implementado em um ambiente de contêiner do Kubernetes usando validação de direito online, a implementação do Kubernetes pode ser desinstalada ou excluída sem liberar corretamente o direito de volta para o servidor de licenças.Nesses casos, o direito permanece alocado e não é liberado automaticamente. Como resultado, qualquer nova implementação criada no mesmo ambiente pode falhar ao tentar obter o direito necessário. Para resolver essa situação, entre em contato com o suporte técnico da Rockwell Automation para realizar uma nova hospedagem de direito.
Não é possível adicionar desenhos a um teclado a partir da barra de ferramentas no editor da Web do FactoryTalk Optix Studio [4099110]
Os ícones na barra de ferramentas para adicionar desenhos como retângulo, elipse, linha e polilinha a um teclado não funcionam no editor da Web do FactoryTalk Optix Studio. Para adicionar um desenho a um teclado na
Exibição de projeto
, clique com o botão direito do mouse na tela e selecione e selecione o tipo de desenho. Os ícones para desenhar formas em um teclado funcionam no editor de desktop do FactoryTalk Optix Studio.Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.6.0.
As mensagens de alarme para alarmes que estão definidos em objetos não são traduzidas ao alternar localidades [4126439]
Ao definir um objeto personalizado (Tipo) que inclui definições de alarme, instâncias desse tipo herdam os alarmes, mas as mensagens de alarme não são traduzidas ao alternar localidades na sessão.
Para garantir que as traduções funcionem corretamente, adicione definições de alarme manualmente antes de transformar o objeto em um tipo.
Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.6.0.
A página atual do PDF muda ao alterar o nível de zoom [4048230]
No cliente Web do FactoryTalk Optix, alterar o nível de zoom de um PDF muda a página exibida no visualizador.
Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.6.0.
A exibição da opacidade pode ser inconsistente [3978370]
A opacidade de um objeto gráfico pode parecer inconsistente se você definir a opacidade tanto na folha de estilo quanto no próprio objeto gráfico.
Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.6.0.
Dispositivo HMI trava [4158258]
O dispositivo HMI pode travar se você alterar o tamanho da matriz de tags importadas no projeto. Não modifique as dimensões de matriz das tags importadas no FactoryTalk Optix. O tamanho deve corresponder às dimensões de matriz das tags definidas no controlador.
Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.6.0.
Vínculos dinâmicos se tornam não resolvidos ao arrastar itens de uma biblioteca personalizada para a Exibição de projeto [4100971]
Os vínculos de dados não são mantidos quando apontam para tipos ou instâncias fora do elemento pai. Atualize manualmente os vínculos de dados não resolvidos.
Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.6.0.
Transferir o projeto de origem para o servidor OPC interrompe a comunicação com os clientes OPC [4184669]
Ao baixar um projeto para o servidor OPC com a opção
Transferir o projeto de origem
selecionada, é exibida uma mensagem de aviso sobre configuração inválida ou incompleta e falha na comunicação com os clientes OPC. Reinicie manualmente o Aplicativo FactoryTalk Optix em tempo de execução para restabelecer a comunicação com os clientes. Se o mesmo projeto for baixado para o mesmo servidor e a opção Transferir o projeto de origem
não estiver selecionada, nenhum aviso será exibido e a comunicação com os clientes será estabelecida normalmente.Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.6.0.
Não é possível se conectar a determinados controladores Logix pelo ControlNet [3385425]
Ao tentar se conectar a um dos seguintes tipos de controlador através de uma rede ControlNet:
- 1769-L35CRCompactLogix®
- 1768CompactLogix®
- 1768Compact GuardLogix®
Você não pode rotear através de um módulo 1756-ENxT(R) para se conectar ao controlador. Você precisa usar um dos seguintes módulos EtherNet/IP:
- 1756-ENBT
- 1756-EWEB
Não é possível criar um projeto em uma pasta de rede
A tentativa de criar um projeto em uma pasta de rede exibe um erro indicando que o
FactoryTalk Optix
não consegue renomear o modelo de projeto.Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.4.0.
O emulador não consegue conectar o servidor InfluxDB via VPN [3350681]
Use as Ferramentas de Tempo de Execução para conectar o servidor InfluxDB via VPN. Em seguida, você pode implementar o projeto no dispositivo selecionado.
Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.4.0.
Os acordeões rotacionados podem não aparecer como pretendido [1891903]
Os acordeões rotacionados não são compatíveis.
Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.4.0.
O aplicativo não inicia automaticamente após o upload do projeto ao ser executado como um serviço [3628522]
Um aplicativo que é encerrado após o upload do projeto com arquivos de aplicativo para o FactoryTalk Optix Studio não será reiniciado automaticamente ao executar o FactoryTalk Optix como um serviço. Inicie manualmente o serviço de tempo de execução ou reimplemente o aplicativo.
Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.4.0.
Não é possível implementar um aplicativo quando o script do NetLogic está aberto [3545605]
A implementação do aplicativo será anulada com a mensagem de erro "Não é possível preparar o arquivo de origem do projeto: cópia" se algum script do NetLogic estiver aberto. Feche o script e implemente o aplicativo novamente.
Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.4.0.
Uma imagem SVG avançada com opacidade definida no nível do grupo não é mostrada corretamente [3249226]
A opacidade aplicada aos subelementos de uma imagem SVG avançada não é mostrada conforme o esperado ao ser executada no emulador ou no OptixPanel quando é definida no nível do grupo. Aplique a opacidade no nível do elemento para obter os resultados esperados.
Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.4.0.
A retentividade do projeto não funciona conforme o esperado ao usar vários projetos com o mesmo nome [3540833]
A retentividade do projeto não funciona conforme o esperado ao usar vários projetos com o mesmo nome em locais diferentes. Certifique-se de que os projetos tenham nomes exclusivos ao usar a retentividade.
Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.4.0.
Problemas de exibição do IDE ao alternar entre sessões locais e RDP [2294982]
Uma tela em branco pode aparecer no Desktop IDE ao alternar entre sessões de área de trabalho local e remota.
Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.4.0.
Caracteres Unicode mostrados incorretamente [3863114]
Alguns caracteres Unicode chineses, japoneses e coreanos são mostrados incorretamente quando digitados em uma caixa de texto ou rótulo conectado a tags nos controladores Micro Logix 1400 ou SLC-500 sob o driver do microcontrolador.
Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.5.0.
Evento MouseDoubleClick incompleto [3867487]
O evento MouseDoubleClick ainda não está disponível para configuração, mas estará disponível em uma versão futura.
Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.5.0.
Método de entrada do idioma japonês no OptixPanel [3892017]
A entrada numérica não aceitará a entrada adequada até que o teclado virtual seja usado para alternar o modo de entrada para japonês. Isso pode ser feito clicando em qualquer campo de entrada de texto.
Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.5.0.
Erro ao implementar um projeto quando a opção Transferir os arquivos do aplicativo está selecionada e a pasta de arquivos do aplicativo está ausente [3887842]
Ao implementar ou emular um projeto e selecionar Transferir os arquivos do aplicativo, a implementação resultará em um erro se as pastas do aplicativo estiverem ausentes. Crie o diretório Arquivos do aplicativo manualmente e emule ou implemente o projeto novamente.
Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.5.0.
Alterar a passagem de propriedades estendidas boolianas em elementos de uma matriz booliana ou endereçamento booliano de um escalar [3883369]
Limpar ou remover EU/ST0/ST1 em um elemento de matriz booliana ou endereçamento booliano em um escalar remove a substituição de EU/ST0/ST1 no projeto do Logix. O Optix não reconhecerá a EU/ST0/ST1 da tag pai até que seja reimportada via importação online.
Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.5.0.
Passagem de propriedades estendidas para tags de alias não permitida do .L5X [3877581]
Ao importar propriedades estendidas usando um arquivo L5X, propriedades estendidas de alias não são importadas corretamente e não serão recuperadas em tempo de execução.
Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.5.0.
A passagem de propriedades estendidas não adota a contingência para o idioma local padrão [3875978]
Ao usar idiomas locais com passagem de propriedades estendidas, se uma tradução para o idioma local selecionado no
FactoryTalk Optix
não estiver disponível, o idioma local padrão não será recuperado do controlador.Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.5.0.
Teclado do idioma local Alt + (tecla) insere letras maiúsculas para todas as teclas de caracteres não especiais [3868188]
Ao usar o teclado no idioma local dentro do
FactoryTalk Optix
Studio, retorna caracteres especiais onde existem e retorna caracteres em maiúsculas para todas as outras teclas.Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.5.0.
O intermediador MQTT não funciona se o nome do projeto incluir caracteres especiais [3854413]
Se o nome do projeto do
FactoryTalk Optix
contiver caracteres especiais no idioma local, o intermediador MQTT não inicia. Ao usar o intermediador MQTT embutido, não use caracteres especiais no nome do projeto.Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.5.0.
As descrições de nível de bit de passagem das propriedades estendidas do Logix não são importadas nem exibidas corretamente [3843855]
As descrições de nível de bit de passagem das propriedades estendidas do Logix não são importadas online e não são atualizadas corretamente. Para evitar este problema, atribua descrições de nível de bit em instâncias.
Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.5.0.
Propriedades estendidas do Logix - Unidades de engenharia não indicam falha durante a gravação [3334127]
As propriedades estendidas do Logix não podem ser gravadas. Alterações em unidades de engenharia não indicam uma falha de gravação.
Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.5.0.
Dê sua opinião