Implementar um Aplicativo FactoryTalk Optix
Os dispositivos de destino
Rockwell Automation
executam o Aplicativos FactoryTalk Optix
automaticamente durante a implementação. Dispositivos que não têm o serviço de atualização instalado ou têm o aplicativo de tempo de execução transferido manualmente requerem que você inicie o aplicativo manualmente no dispositivo ou configure o aplicativo para inicialização automática.Consulte Implementação de projetos na Ajuda do FactoryTalk Optix para obter mais informações sobre implementação de projetos.
Use o
Editor desktop FactoryTalk Optix Studio
para implementar em dispositivos locais ou remotos. Use o Editor da Web FactoryTalk Optix Studio
para implementar apenas em dispositivos remotos. O FactoryTalk Optix Studio
usa o FactoryTalk Remote Access
para implementar em dispositivos remotos.
IMPORTANTE:
Se um
Aplicativo FactoryTalk Optix
já estiver em execução em um dispositivo de destino, a implementação de outro Aplicativo FactoryTalk Optix
vai parar e remover o outro aplicativo.Pré-requisitos
- (opcional) Configure o mecanismo de apresentação para o modo no qual você executará oFactoryTalk Optix.Consulte Configurar mecanismos de apresentação.
- Confirme se oFactoryTalk Optixé executado no dispositivo de destino.IMPORTANTE: Para operar corretamente ao ser executado como um aplicativo, oFactoryTalk Optixrequer que a porta TCP 49100 seja acessível e um nome de usuário válido com uma senha configurada.
- Confirme se o dispositivo de destino possui um direito válido.IMPORTANTE: Se o dispositivo de destino não tiver um direito válido, oAplicativos FactoryTalk Optixserá executado no modo de demonstração e parará automaticamente após 2 horas.
- Configure um dispositivo.IMPORTANTE: Configure um dispositivo local ou remoto. Para configurar um dispositivo local, consulte Gerenciar dispositivos de destino. Para configurar um dispositivo remoto, abra oFactoryTalk® Hub™e acesse oFactoryTalk Remote Access. Na Ajuda online do FactoryTalk Remote Access, consulte aexibição Domínioe role a página atéAdicionar um dispositivo. O dispositivo remoto também deve ter o cliente doFactoryTalk Remote AccessRuntime instalado e configurado. Na Ajuda online do FactoryTalk Remote Access, consulte aConfiguração do cliente.
- Para implementar umAplicativo FactoryTalk Optix
- Selecione o dispositivo configurado.Para obter mais informações, consulte Selecionar um dispositivo de destino.
- Se você selecionou um dispositivo remoto, primeiramente é necessário estabelecer uma conexão VPN com esse dispositivo. Selecioneou uma conexão de área de trabalho remota selecionando
VPN.
Área de Trabalho Remota - Selecione.Executar
- Digite a senha do usuário para o dispositivo de destino e selecioneOK.DICA: Se você implementar um projeto em um dispositivo de destino onde um projeto com o mesmo nome já está em execução, você será solicitado aAtualizarouSubstituiro projeto em tempo de execução.
- Atualizarsubstitui os elementos do projeto em tempo de execução, mas retém os arquivos do aplicativo no dispositivo.
- Substituirsubstitui todos os arquivos do projeto em tempo de execução e aplicativo que estavam presentes no dispositivo. Não será possível recuperar os arquivos do aplicativo substituídos.
- Para desconectar oFactoryTalk Optix Studiodo dispositivo de destino, feche aSaída.
- Para parar oAplicativo FactoryTalk Optixno dispositivo de destino, selecione.
PararDICA:Se você desinstalar as Ferramentas de Tempo de Execução, seu aplicativo será reiniciado automaticamente na próxima vez que você fizer login. Não é possível implementar um aplicativo depois que as Ferramentas de Tempo de Execução são desinstaladas porque a desinstalação remove o serviço de atualização.
O aplicativo no dispositivo de destino para.
DICA:
Para desconectar o FactoryTalk Optix Studio do dispositivo de destino, feche o painel Saída no
FactoryTalk Optix
. O aplicativo continua sendo executado no dispositivo de destino, mas o FactoryTalk Optix
não está mais conectado, portanto, as mensagens não aparecem mais no painel Saída.deploy
Dê sua opinião