Direitos de tempo de execução do Docker
Os direitos de tempo de execução do Docker oferecem suporte à operação licenciada do
FactoryTalk® Optix™ Runtime
em implementações de contêineres do Docker.Visão geral
O
FactoryTalk® Optix™ Runtime
oferece suporte ao gerenciamento de direitos para implementações de contêineres do Docker no Ubuntu 22.04. Esse contexto de direito se aplica a instâncias de tempo de execução que são executadas dentro de contêineres do Docker.As implementações de tempo de execução do Docker oferecem suporte a modelos de direitos online e offline. O modelo de implementação determina se o contêiner valida um direito por meio de serviços Web de direito ou usa um valor de direito offline de um host com um direito ativado.
Em implementações online, o contêiner usa um número de série de direito na variável de ambiente
FTOPTIX_ENTITLEMENT_SERIAL_NUMBER
. Esse valor dispara o mecanismo de direito Call Home para o contêiner em execução. Para obter mais informações, consulte Mecanismo de direito Call Home.Contexto de direito
O contexto de direito do Docker vincula um contêiner em execução a um direito de tempo de execução válido.
Em implementações online, o contêiner se comunica com os serviços Web de direito para bloquear o direito especificado.
O contêiner atualiza o bloqueio de direito em intervalos regulares e desbloqueia o direito quando o tempo de execução para normalmente.
Se a conexão do serviço Web de direito falhar depois que o bloqueio de direito for bem-sucedido, um período de carência de sete dias será iniciado.
Em implementações offline, o direito é ativado no host, e o contêiner usa o valor de direito offline correspondente na inicialização. Esse modelo oferece suporte a sistemas que não mantêm uma conexão com serviços Web de direito.
Considerações sobre implementação
As implementações do Docker exigem um direito válido para tempo de execução contínuo. Sem um direito válido, o aplicativo para após 120 minutos.
Use o modelo de direito online para sistemas conectados. Use o modelo de direito offline quando o host não mantiver acesso à internet.
Use este contexto de direito somente para implementações de tempo de execução executadas em contêineres do Docker. Os contêineres não oferecem suporte ao mecanismo de apresentação nativo. Use um mecanismo de apresentação da Web se o aplicativo exigir uma interface gráfica.
Dê sua opinião