Configurar um editor de receitas

Configure o editor de receitas para gerenciar receitas em tempo de execução.
Para obter mais informações, consulte Configurar um editor de receitas.
  1. Na barra de ferramentas, selecione
    Ícone Bibliotecas de modelos
    Bibliotecas de modelos
    .
  2. Nas , selecione
    Widgets
    .
  3. Arraste o
    Editor de Receitas
    para a pasta
    UI
    na
    Exibição de projeto
    .
  4. Em
    Exibição de projeto
    , crie uma instância de
    EditorDeReceitas (type)
    .
  5. Em
    Propriedades
    , em
    RecipeSchemaAlias
    , crie um vínculo dinâmico com o objeto
    Esquema de receita
    .
  6. (Opcional) Em
    Propriedades
    , configure
    Aparência
    ,
    Tamanho e layout
    e
    Eventos
    .
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal