Configurar uma receita

Crie um esquema de receita que use as variáveis Ingredient01, Ingredient02 e Ingredient03.
Para obter mais informações, consulte Configurar um esquema de receita.
  1. Na barra de ferramentas, selecione
    Ícone Abrir página do painel
    Abrir página do painel
    .
  2. No editor, selecione
    Configurar uma receita
    .
  3. Selecione
    Nova receita
    .
  4. Em
    Nome
    , digite um nome para o esquema de receita e selecione
    Próximo
    .
  5. Em
    Nó de destino
    , selecione o nó do projeto que contém as variáveis a serem usadas como ingredientes e selecione
    Próximo
    .
    O nó de destino pode ser a pasta
    Modelo
    , um objeto dentro da pasta
    Modelo
    ou um nó com variáveis de controladores.
    DICA: Para definir variáveis de vários nós como ingredientes, crie um objeto dedicado na pasta
    Modelo
    e adicione variáveis dentro dele. Depois, crie um vínculo dinâmico entre as variáveis e os ingredientes. Selecionar este objeto como o nó de destino facilita a seleção de ingredientes.
  6. Selecione
    Novo banco de dados
    .
  7. Em
    Nome
    , digite
    RecipeDB
    e selecione
    Próximo
    .
  8. Selecione as variáveis a serem usadas como ingredientes (por exemplo,
    Ingredient01
    ,
    Ingredient02
    e
    Ingredient03
    ), e selecione
    Próximo
    .
  9. Revise o resumo da receita e selecione
    Sair
    .
Na
Exibição de projeto
,
EsquemaDeReceita1
aparece abaixo de
Receitas
.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal