Comando da CLI: new
Use o comando
new
para criar um projeto.Sintaxe
"C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\
version
\FTOptixStudio" new project_to_create
path
[-e | --encrypt-secrets] [--template=template
] [--main-window-width==width
] [--main-window-height==height
] [-l | --in-project-location] [--silent] [-u | --user-defined-templates] [-d, --default-template-dimensions]Parâmetro | Importância | Descrição |
|---|---|---|
version | Obrigatório | Nome da pasta que reflete a versão instalada do FactoryTalk Optix Studio . |
project_to_create | Obrigatório | O nome do projeto. |
path | Obrigatório | Local do projeto. |
-e ou --encrypt-secrets | Opcional | Criptografar segredos no projeto. |
--template= template | Opcional | Nome do modelo a ser usado para o projeto. Os valores permitidos para template são:
|
--main-window-width= width | Opcional | Largura da janela principal em pixels. A largura padrão é 400 pixels |
--main-window-height= height | Opcional | Altura da janela principal em pixels. A altura padrão é 400 pixels |
-l ou --in-project-location | Opcional | Crie o projeto diretamente em path |
--silent | Opcional | Torne a saída do comando não detalhada no prompt de comando. |
-u, --user-defined-templates | Opcional | O modelo de projeto é um modelo definido pelo usuário |
-d, --default-template-dimensions | Opcional | Use as dimensões do modelo padrão ao criar o novo projeto. |
Dê sua opinião