Nós da sessão

O alias
{Session}
aponta para o nó da
Sessão
da sessão de tempo de execução atual. O
FactoryTalk Optix Studio
cria automaticamente vínculos dinâmicos com os nós dentro do nó de
Sessão
.
Nós de sessão com descrições
Nó
Descrição
Grupos
Defina e use grupos no projeto. Cada grupo exibe um valor:
  • 0
    . O usuário atual é um membro do grupo.
  • 1
    . O usuário atual não é um membro do grupo.
MeasurementUnits
Exiba as unidades disponíveis. Cada unidade inclui propriedades com base na localidade:
  • Descrição
    . Descrição da unidade de medida, como Celsius.
  • DisplayName
    . Símbolo da unidade de medida, como °C.
  • UnitId
    . ID da unidade de medida de acordo com o OPC UA.
Localidade
Matriz de IDs de localidade de sessão. Esse nó especifica todas as localidades compatíveis com a interface do usuário.
Usuário
Propriedades para o usuário:
  • LocaleIds
    . As IDs de localidade do usuário.
    • Domínio
      . O domínio AD do usuário atual.
Funções
Defina e use funções no projeto. Cada função exibe um valor:
  • 0
    . O usuário atual é um membro da função.
  • 1
    . O usuário atual não é um membro da função.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal